LOCTITE 243のレビュー

平均満足度 4.74 (120件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,298 / 税込 1,428
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。 【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
120件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-15
用途:
バイク整備
対象商品:
34933534

リアスプロケット 交換時に使用。中強度があれば使用範囲が広く安心。

2020-02-25
用途:
愛車のメインテナンスに!
対象商品:
34933534

定番商品ですが、安定していいです。必要だと思います。

2019-12-24
用途:
補修
対象商品:
34933534

漏れドメとシール兼用なので水廻りにも使える。量が少ない。

2019-03-14
用途:
スタッドボルトの固定
対象商品:
34933534

バイクのスタッドボルトの固定に特に大躍します。フォークのドレンボルトやマフラーのスタッドボルト、ディスクローターのボルトなど。

1人が参考にしています
2019-01-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
34933534

主に車両ボルト、ナット類に使用してます。空気遮断で直ぐ固着するので使い易いです、ハードタイプではないので取りはずしも割と簡単に外すことができます。メンテナンスにはもってこいの商品です。

4人が参考にしています
2019-11-19
用途:
バイクのネジのゆるみ止め
対象商品:
34933534

思っていたほど接着力はありませんでした、もう少し強く接着してくれると良かったのですが。

東洋 様2019-03-01
用途:
車両部品のOH
対象商品:
34933534

定番商品で、機能も問題ないです。
お値打ち価格で、良い買い物ができたとおもいます。

2019-10-22
用途:
バイクメンテ
対象商品:
34933534

当たり前ですが、期待通りの性能です。中強度が一番使いやすく効果も十分と思っています。

2019-01-08
用途:
振動による緩み止めに。
対象商品:
34933534

基本的に、コレを使う所はネジを外す事は無いので、使用による感想は不明だが、ネジに塗るのは作業は楽。

2018-09-10
用途:
ネジの緩み止め
対象商品:
34933534

緩み止めと言ったらロックタイト。
222、243、638を揃えておけば間違いないでしょう。

2018-03-26
用途:
機械組付け
対象商品:
02335977

中強度は使用箇所が多く万能です。243は耐熱が少し上がっているようです。

1人が参考にしています
有限会社テクニカルエアサービス 様2018-03-13
用途:
バイクの振動部のゆるみ防止に
対象商品:
34933534

バイクの振動に耐えるようにビス固定部に使用しています。
今のところ問題なく使用しています。
安心感あり。

2018-02-06
用途:
基板の固定ねじの固定
対象商品:
34933534

メーカーから242の指定があったが新しいのでこちらに変更
まだ使用していません

2018-02-01
用途:
ねじの軽くロックに使用。
対象商品:
34933534

たまに使用しているので、量が多いと固まってしまうので丁度良い量ですね。

2017-10-25
用途:
オートバイ整備に
対象商品:
34933534

4ミリ、6ミリボルトに使用。中強度は固定トルクがちょうどいい感じで多用しています。リピーターですが、これ一本でけっこう何年か持ってしまいます。

1人が参考にしています
2018-07-16
用途:
車の修理交換
対象商品:
34933534

価格も安くて使いやすいです。次回もまた購入します。

2017-09-22
用途:
クランクケース内で
対象商品:
34933534

普通にしてたら緩まない ただ外したい時には外れる そんな中強度で個人的にすごく重宝しました 一度つけて「あ、しまったあの奥の部品忘れてた!」って時に外せれたのがうれしかった 時間がたつとわかりませんが

1人が参考にしています
2017-09-28
用途:
機械のねじ止め
対象商品:
34933534

色がついているので、どこまで塗ったのかよくわかり使いやすい。保存するのに使いやすい形になっている。

1人が参考にしています
2017-08-24
用途:
機械組立時
対象商品:
02335961

使用頻度が高い為
今回量料の大きい物を購入しました
大きいもので正解でした

2017-12-06
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
34933534

中程度の固定に使用。
ブレーキディスクの固定ボルトなど、メーカー指定の箇所に使用しています。