LOCTITE 243のレビュー

平均満足度 4.74 (120件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,298 / 税込 1,428
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。 【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
120件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-06-08
用途:
ロードバイクなど
対象商品:
34933534

ロードバイクなどのネジの緩み止めに使っています。必要にして充分な性能で安心できます。

1人が参考にしています
2022-01-02
用途:
車の修理
対象商品:
34933534

クラッチ交換でフライホイールのボルトに使いました。殆ど余って棚の奥に行ってしまった。今回やっと探してスタビリンクのネジに使いました。まだまだ殆ど残ってます。一生使い切れないと思います。

2018-02-06
用途:
基板の固定ねじの固定
対象商品:
34933534

メーカーから242の指定があったが新しいのでこちらに変更
まだ使用していません

2017-05-22
用途:
モンキーのリアハブのボルトに使用
対象商品:
34933534

モンキーのリアハブのボルトが緩んだため、緩み防止用として利用しまし
た。

2017-03-09
用途:
自動車のエンブレム取り付けネジ、小形の芋ネジの固定
対象商品:
34933534

液体の色がブルーで塗布時に判りやすく、塗布もしやすい粘度だった。

1人が参考にしています
2016-08-27
用途:
機械の組み立て
対象商品:
34933534

以前の242は、10mLの取り扱いがなかったが、
243では10mLも扱われるようになったので、
必要なときに必要な分だけ購入し、
期限切れを気にせず使えるようになった。
性能的には、安心・信頼のロックタイト。
何ら問題なし。

1人が参考にしています
2021-05-22
用途:
ネジ、ボルトナットの固定に

何かしらコツがあるのかなあ。
全く固まりません。
実際に使用した部位
.車のエンジンマウントボルトの固定
.ボール盤チャック(これはネジでは無くて、テーパー状カシメ固定の為に使用)
.その他、半永久的に外れては困る部位に使用
塗布したところが、触るといつまでも手に付きます。
ただエンジンマウントのボルトを緩めようとするとナットが途中までしか緩まず、スタッドボルトごと抜けてしまったので、内部では、一部効いている気がしました。
全体的、飴状に固まってしまうものと思ってましたが、別の商品を探すことにします。

1人が参考にしています
2016-07-24
用途:
バイクのメンテナンス時に使用しています。
対象商品:
02335977

友人も使用しているので信頼度も有り、足回りにわ必ず使用しています。

2015-11-17
用途:
水道部品のネジのゆるみ止め
対象商品:
02335977

いろいろ使いましたが、これが一番良い。
ホームセンターに行っても、LOCTITEは在庫してなくて困っていましたが、モノタロウなら即届くのでなくなったらまた注文します。

3人が参考にしています
2016-06-30
用途:
バイクステップの取り付け
対象商品:
34933534

取り付けでの問題はなし。中強度なので取り外しの時まで弛まなければOKかな。

2015-10-17
用途:
車輌整備
対象商品:
34933534

ネジロックとして使えてます。
中強度なので再着脱するのに使っています。

1人が参考にしています
2018-11-09
用途:
アルミボルトの緩みどめ
対象商品:
34933534

やはり ロックタイトでないと安心出来ない。これを、使って緩んだことはない。

1人が参考にしています
2016-11-08
用途:
バイクのボルト等
対象商品:
34933534

適度な粘度があって使いやすい。また長期間放置しても固まる事がない。

1人が参考にしています
2016-04-06
用途:
エンジンのオーバーホール
対象商品:
34933534

エンジンのネジに使用しました。
違和感なく使用出来ました。

1人が参考にしています
2015-12-08
用途:
エンジン回りの取り付けボルトに使用
対象商品:
34933534

エンジン回りは震動の多いところですが、ロックタイトにより、安心出来ます。また、中強度ですので、取外しが困難ということもなく、脱着が可能です。量的には、それほど頻繁には使用しなこともあって、これで十分です。ツールボックスの片隅に入れておいて、便利に利用しています。

2人が参考にしています
2020-04-17
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
34933534

エンジン、ミッションマウント交換時に緩み止めに使用しました
このロック材はサラサラ液垂れ感もなくネジ山によくなじみ使いやすい物でした

1人が参考にしています
2016-02-17
用途:
ネジが緩んでは困る部分
対象商品:
34933534

先が細長いので作業がしやすい。

2015-03-08
用途:
釣具ほかDIY全般
対象商品:
34933534

釣り用リールのハンドルノブの脱落防止に。
特にKTFのハンドルを使われている方にはお勧めします。
軽量のアルミネジを使っているので、強く締込みできませんので、緩み防止剤は必要です。
私は、ステンレスののネジに交換して、更に緩み防止剤を使っています。
その他、ネジのサイズが小さいもの、短いもの全般に使用し、重宝しています。

2人が参考にしています
2015-11-08
用途:
バイクに使用。
対象商品:
34933534

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

2015-09-10
用途:
バイク整備
対象商品:
34933534

個人で使用するには十分な量と品質だと思います