はんだ吸取線 WICKのレビュー
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。
幅サイズも多種、広く対応。
独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
【用途】スルーホールのはんだ除去に
ブリッジの除去に
ネクステック 様2024-10-08
- 用途:
- 半田作業の修正用
白光社の製品は、他社製より良く吸ってくれ、使い易いです。
東洋リビング株式会社 様2024-05-16
- 用途:
- ハンダの吸い取り
- 対象商品:
- 06567933
製品の配線の手直し時のハンダの吸い取りに使用。以前は、配線を温めて取り、
余分なハンダを息で飛ばしたりしていましたが、熱くて危ないのと、ハンダが
きれいに取れず汚かったですが、頃を使用してから作業もスムーズで
配線も痛まず助かっています。
1人が参考にしています
2024-03-24
- 用途:
- プリメインアンプのコンデンサー交換
- 対象商品:
- 06567933
最初モノタロウのものを使用していましたが途中から全く吸い取らなくなってしまったため買い直しました。全然違いストレスがなくなりました。
2022-11-12
- 用途:
- オーディオアンプの修理をやっています
- 対象商品:
- 06567915
白光製品は、はんだの量が多い箇所のはんだ吸い取りに使っています。例えばリレーの取り外しなどには便利です、巻きが長いのもありがたいです。
2018-02-20
- 用途:
- 回路基板のハンダ溶かし。
- 対象商品:
- 06567924
吸い取り能力は良好。ただし、先端部分1~2cmにペーストを付けること(薄くて良い)。これを怠るとメチャクチャ苦労します。そして、ハンダ付けなどの作業が終了したら綿棒に工業用アルコールを付けて清掃すれば完璧。あるブログで、専用工具で吸い取り、半田付けまで約10分とありましたが、自分の場合は吸い取りだけで2時間以上費やしました。ペーストを付ける、こんな単純な発想後は劇的に能率が上がりました(^_^)。で、このことを取説で謳えば七つ星。なんたってお手頃価格ですから。
2017-12-22
- 用途:
- 電気基板の補修
- 対象商品:
- 06567924
今までハンダ吸い取り器を使用していましたが、今回初めて吸い取り線を使用してみました。サイズさえ適切であれば吸い取り器よりも作業がスムーズに運び良かったです。
2017-05-23
- 用途:
- スイッチング電源ユニット修理用
- 対象商品:
- 06567924
他の製品よりも半田の吸い上げが良く、非常に重宝しています。価格的に安くはありませんが、価格に見合った品質だと思います。