シリコーンシーラント 8000(全7色)のレビュー

平均満足度 4.42 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダイン
セメダイン
619 / 税込 681
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック) 【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
80件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-21
用途:
サッシ、ガラス工事
対象商品:
05692951

商品がすぐに届くので助かっています。商品についても満足しています。

2018-10-12
用途:
洗面所のメンテナンス
対象商品:
05842785

接着力があり、はがれることもなくとても満足しています。

2018-08-27
用途:
設備保全
対象商品:
20093912

セメダイン8000は使いやすさ抜群によいと思いました。

2人が参考にしています
2018-05-17
用途:
サッシの防水
対象商品:
48710323

一日に何本も使うので、コスパがいいのが助かる。今のところ改善点は見当たらない。

葛籠屋工房 様2018-07-26
用途:
金属製建具、窓枠のガラスの隙間充填、及び固定に
対象商品:
20093946

特に問題なく使っています。10年で劣化と言われますが何の問題もありません。

NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様2018-04-26
用途:
水槽の製作・修理
対象商品:
20093903

安価で 高性能でとても満足しております。何の問題もありませんので
また購入したいと思います

2017-11-14
用途:
コーキング
対象商品:
05842785

メーカー品直なので普通に安心して使用できます。使わず保管していると硬化してしまうので 必要数だけを買う事

株式会社三和物産 様2017-06-05
用途:
塗装
対象商品:
20093928

シリコンが安い会社をずっと探していた。モノタロウさんで見つけ、即購入した。品質も8000で十分、本当に助かりました。

GAIN TIME 様2017-07-05
用途:
外壁の防水コ―キング
対象商品:
20093946

モノタロウブランドにも同じ商品が有ります、複数購入する場合は格安でお得です。

2017-08-02
用途:
農業用水溜の防水用
対象商品:
05842785

値段のわりに性能がいいようです。リピート購入しています。

2017-05-19
用途:
ゴム階段防音マットの補修
対象商品:
05693152

塗りやすく綺麗に仕上がる。
伸びるのでゴムにピッタリ張り付く
後は継時変化でいつ剥がれるか見ものです。

2017-05-18
用途:
防水関係
対象商品:
05842776

手頃な価格で購入でき喜んでいます。今後も機会があれば購入予定です。

2016-10-29
用途:
大工仕事
対象商品:
05692951

トタン屋根のコーキングで使用しました。10年経過しましたが、現在もはがれることもなく耐久性と、コスト面で今後も利用します

2016-10-31
用途:
ヒビ水漏れに
対象商品:
20093903

壁のヒビ割れ雨漏り防止に購入、リピータです。 安価で問題なく使用しています。

高速道路トールテクノロジー株式会社 様2016-09-29
用途:
工事
対象商品:
05842785

結構いい感じで使用できていると、みんなの声があります。

2016-07-21
用途:
タイルのコーキング
対象商品:
05842776

以前よりずっとこの商品を使い続けていますが、乾きも硬さもベストなので重宝しております。
今ではタイルの施工時のコーキングのスタンダードになっております。
非常に良い商品です。

1人が参考にしています
2016-07-21
用途:
車の雨漏り対策
対象商品:
05842785

車の雨漏り対策に使用しています 値段も安く色も透明なので良いと思います 乾燥時間は長めですが、、、、、

有限会社 大栄電機 様2017-02-01
用途:
塗装作業、防水工事時
対象商品:
05842794

定評があるメーカー製品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

有限会社徳之島通信特機 様2016-08-01
用途:
さび止め塗装の補修
対象商品:
05842785

サビで穴があいてた箇所の補修での穴埋めで結構、重宝してます。

2016-04-09
用途:
外部の防水
対象商品:
20093903

値段のや安い物はクリアーでも乳白っぽいけど、メーカー品はやっぱり良いと思う。一般の販売より安いと思います。

1人が参考にしています