シリコーンシーラント 8000(全7色)のレビュー

平均満足度 4.42 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダイン
セメダイン
619 / 税込 681
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック) 【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
80件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社マステック 様2015-03-05
用途:
船のタンクのハッチシール
対象商品:
05842785

使い続けて数十年、特別問題も無くて安心しております。
もっと価格が安い商品もありますが信用第一にして、今後もこの商品で行きます。

1人が参考にしています
2015-06-25
用途:
墓石の目地
対象商品:
05842776

価格も手頃で
使い易さも良かったです。

有限会社オートサービス 様2014-11-20
用途:
雨漏れ用
対象商品:
05842794

なかなか使い勝手がいい

郡山水道サービス 様2016-06-14
用途:
水回りのシーリング
対象商品:
05842776

商品は良いが、発送時の梱包が過剰包装もいいところです!
開梱していてがっかりしてきます。

天幸住設 様2015-01-28
用途:
配管の目閉め
対象商品:
05842776

使いやすくてとても良い。値段も手ごろでよい

2011-05-04
用途:
コーキング
対象商品:
05692951

色が多種類あればいいと思う

1人が参考にしています
2015-08-29
用途:
工場の備品
対象商品:
05842794

普通の上等。。。

有限会社安藤家具店 様2005-12-18
用途:
コーキング作業
対象商品:
05842794

特に不自由はなし。ホームセンターで買うより安いので。

2015-04-28
用途:
屋根材の隙間の補填 鉄板の張り合わせ
対象商品:
05842785

いつも使っているものと同じ。

2015-04-28
用途:
屋根材の隙間の補填 鉄板の張り合わせ
対象商品:
05842785

いつも使っているものと同じ。

日豊工業株式会社 様2014-02-26
用途:
隙間を埋める作業
対象商品:
05842785

他の割安品に比べて粘度がよく扱いやすい。乾きも早いようです。

1人が参考にしています
2010-02-09
用途:
decoグッズ
対象商品:
05842794

カラーがもう少しあると助かります!!
(ピンク・チョコレート薄・・など)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-06-21
用途:
住宅外壁補修
対象商品:
05842785

値段と中身のクオリティーが高い!
プロも使う品物ですが、素人にも扱い易いのがGOOD
少量を使い、保管する人のためにしっかりした別のキャップが付属していたら良いと思います。
使用感はとても良く、文句は無い。

2人が参考にしています
2012-06-16
用途:
ガラス水槽用に買ったが使用できなかった。
対象商品:
05842785

説明にガラス水槽とありますが、商品の使用用途には
「飼育水槽には使用しないでください」
とあります。
水槽に使うのが目的だったので、商品として全く無駄になって
しまいました。商品の説明を訂正しておいてください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

2011-10-19
用途:
空調周り、換気扇周り、木工品の目止め、その他多くに大量に使用

とにかく品質が良い。硬化までの時間が早すぎても現場では修正もあるので困るし、伸縮が硬化時に起こっても困るがこの製品はそれの頻度が少なく、信用している。いつもこれを購入したいが、地元のホームセンターで240円~250円で販売していたり、地元の問屋で1本280円であるため、時と場合によってはそっちで買ってしまっている。本当なら処理の速さ、ネットでの注文が出来るMONOTAROでこれを買いたい。単価が280円以下、290円でも良いが他の小売最安値よりせめて20円前後程度の単価が出てもらいたい。価格差がこの商品はありすぎるので、踏み切れない。他の商品はほとんどが他社に勝っているので乗り換えたが、木工用プロボンド、このシリコンは単価が高い。応援しているので本当にがんばってほしい。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
これからも更なる仕入力の強化に努めてまいります。
MonotaROでは現在月に1回カテゴリー特価の日を設けております。それ他にも通常価格よりお得にご購入頂ける日もございます。そちらのご利用もご検討ください。

株式会社椿本鋳工 様2009-11-05
用途:
スキット缶の補修
対象商品:
05842794

乾きも早く使いやすい

2010-05-27
用途:
製品の接合部分の水漏れ防止に使用
対象商品:
05842785

現場では大変使い勝手がよい。との事です。

2008-06-23
用途:
小物入れをデコレーションするためのホイップクリームを作りました♪ 本来の用途とは全然違うかな(^-^;
対象商品:
05842794

ちょうど良い硬さでした。ホイップの角もしっかり立ちましたし型崩れもしません。
手や器具についた後どうやって落とせばいいのかだけ困った…
でもここがいちばん安くて発送も早い。満足です。

岩崎総合研究所 様2008-02-04
用途:
造形物など
対象商品:
05842794

垂れも無く使いやすい。同価格でもう少し硬いのが有ると尚良い

株式会社ユニックス 様2007-10-19
用途:
配管時の水漏れ対策
対象商品:
05842785

使い勝手、色など、使用上、全く問題ありません。