ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:Mのレビュー
- 用途:
- 試作パーツ加工
切れが良くポイントの角度が適切なためかキリコの押し出し排出がスムーズ、オーバーサイズも明確に規定されているとても良い製品だと思います。
- 用途:
- M2.5P0.45のネジ加工
切れ味が良く簡単にタップ加工が出来満足しています。
- 用途:
- 車のメンテナンス
切れ味バツグンで思い通りのタップ仕上げになりました。
- 用途:
- 鋼材のネジ切り
osgなので貫通穴ネジ切り用には手ごろでつかいやすいです
- 用途:
- 高引張のボルト用に
- 対象商品:
- 06622271
高引張ボルト?のピッチが細目で近くで購入できたのがハンドタップしか無く手間がかかったのでポイントタップで楽になりました。6.35六角軸の物が見当たらなかったので3/8ソケットのホルダーもついでに購入してドライバードリルでサクサクでした。
- 用途:
- 切削加工時に使用
- 対象商品:
- 08152532
ハンドタップに比べて切削抵抗は少なくなります。
しかしよく切れるためピッチがズレやすく、ねじ痩せをおこます。
基本的にはマシニングでの使用が望ましい。
- 用途:
- タップ立て
いつも他社のを使用してますが、欠品だったのと、こちらのが安かったのでこちらを購入。
とても良いです!
- 用途:
- SPCC t=1.0~1.6の通り穴に使用
- 対象商品:
- 06622113
タッピングマシンで使用
このタップとレッキス赤ねじ切り油で平均3万発は楽に使えます
ワークがSPCCやSS材ならホモ加工や各種コーティングは必要ありません
- 用途:
- 極小パイプ切削
- 対象商品:
- 06621973
耐久性はあまり良くないです。20年以上前のOSGのタップは素晴らしかったです。
ちなみに当時の価格は1本130円ほど。
- 用途:
- CB750K0のシリンダーヘットのネジ穴補修に使用
- 対象商品:
- 08152715
M6のネジ穴にヘシサートで補修した物が多く中にはそれ自体ダメになている物も有り、それを補修するにはM10でネジ山を切るしか有りません。M10で、M6のボルトを使える様にするのには、エンザートを使いますが、M10のタップを立てる前に此のM9のタップを立てて、その後にM10のタップを使えば、ドリルでの下穴加工はいらなくM10を垂直に立てられます。
- 用途:
- エアソフトガンの修理に
- 対象商品:
- 08152602
練習中にガス注入口のネジが傷んでガス漏れが起きたりとトラブルが多いので修理用に買いました。
KSC製のガスガンのマガジン注入部分のネジがM5の0.5ピッチです。