レッドゴーアーク120のレビュー

平均満足度 4.52 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レッドゴーアーク120 SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)
   
100V・15Aでも、Φ1.4、Φ1.6(溶接棒スターロードB1)を使用して3mmの鉄板まで溶接できますので、大変便利です。 電源は100Vでも200Vでも使用できます。3相200V電源をご使用の場合は3本のうち2本をとりだして、電源コードへ接続してください。 片手で楽々持てる小型軽量タイプです。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-30
用途:
家庭用品の修理等

簡単に傷んだ物を修理したり、工作等に活躍しています。

2023-12-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
06652563

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

中入谷 様2018-01-29
用途:
溶接作業
対象商品:
06652563

小型の割にはきれいに溶接ができました。
この価格では、十分な作業ができました。

2人が参考にしています
2017-05-01
用途:
いろいろ
対象商品:
06652572

中々良いものです。発電機でも使用出来ましたので、出先でも使えます。

2017-06-19
用途:
農業機械のメンテナス
対象商品:
06652572

3相200Vで使用しています、溶接には問題なく動作しています。が
コードがちょっと短いようにおもいます。

2017-06-21
用途:
・農機具の修理
対象商品:
06652572

・使用機会はほとんどありません。
・使いこなすには、練習が必要です。

2017-01-19
用途:
タイヤチェーン繋ぎの溶接
対象商品:
06652572

100vで溶接棒2.0を使用、完璧の出来栄えでした。
満足、満足、

1人が参考にしています
2015-12-10
用途:
3mmの鉄鋼材を溶接
対象商品:
06652572

100vで1.6mmの溶接棒で使用、3mmの鉄鋼材をかっちり溶接できた!この価格ならお買得。

1人が参考にしています
Kプラン 様2016-04-20
用途:
溶接
対象商品:
06652572

使い易い

2014-12-05
用途:
持ち出し用溶接機として
対象商品:
06652572

200Vで使用したためか分からないが、非常に勢い良くアークが出て(2.6mm使用)、コンパクト溶接機のイメージが変わった。
今まではホームアークナビプラスを使用していたが、アークの勢いは無くペタペタと溶接棒(1.6mm)がついてしまう上、ちょっとした厚ものだと無理だった。
1万円程度の溶接機は実用として使用するよりは玩具程度と諦めていたが、評価が良かったので購入。
今度は100Vで是非チャレンジしたい。(ダメなら200Vでと電圧が選べるのも良い)

7人が参考にしています
2015-08-20
用途:
溶接作業
対象商品:
06652563

今のところ問題なし。

株式会社NDC 様2014-10-02
用途:
軽トラックの荷台のあおりの補修
対象商品:
06652572

100Vでの使用でしたが何の不安もなく使用できました。これからも何かと利用していくつもりです。

3人が参考にしています
2014-08-14
用途:
物乾し台等家庭用品てす。
対象商品:
06652563

無負苛電圧が37.5vと低いですがア-クスタートが思たより良く普通溶接棒でも溶接できますがアーク切れやすいです。
電源電圧202Vです。

3人が参考にしています
有限会社四国コールドサ-ビス 様2014-10-08
用途:
出張修理
対象商品:
06652572

100Vでこれぐらいできればいいと思う、金額もリーズナブル。

3人が参考にしています
やまと建築 様2014-12-05
用途:
建築現場
対象商品:
06652563

とても良い。

1人が参考にしています
宗生寺 様2014-01-29
用途:
電動ウインチマウントベースなど小型
対象商品:
06652563

ユンボに取り付ける電動ウインチのマウントベースをL型アングル(5mmX50mm)その他比較的小物を使って作成しましたが、十分な性能を備えています。
200V100Aでは低電圧用でなく一般用3.2mm溶接棒(スズキッド製)でも問題なく使用できました。むしろ低電圧用2.6mm以下だと電流(アンペア)に気をつけないと溶接棒が先に溶けすぎて半田付け状態になりがちです。使用率が低いのですが大物製作で無ければ十分です。
価格も手ごろで入門者と技術習得にも良い機種だと思います。

5人が参考にしています
2013-09-01
用途:
構造部材全般

購入使用してみて3年になりますが、非常にコスパに優れている製品です。後付けで200v電動ファンを取り付けました。3・2mm棒の使用でも安定したアークが得られました。因みに当方は、22スケアーのケーブルで20mまで延長して使用してます。その時は、2・5mmの棒ですが、何ら問題なく使用できます。

8人が参考にしています
株式会社エコ工房未来建築 様2013-03-25
用途:
溶接
対象商品:
06652572

手軽でとってもいいものです。おすすめ

1人が参考にしています
岡田茂行 様2012-10-23
用途:
車庫作り、農機の修理、その他工作
対象商品:
06652572

これまでに何回か、他人のを借れて使用したことがありましたが、問題なく簡単に使用できました。溶接棒がくっつくことなく、溶接できました。初心者用となっておりましたが、これで十分です。ありがとうございました。

1人が参考にしています
市営今北団地自治会 様2012-11-28
用途:
防犯カメラ取り付け
対象商品:
06652572

エンジンウエルダーより軽量で簡便、小回りが出ます。