LOCTITE 638 はめあい用のレビュー
永久固定用高強度はめ合い固定用です
耐薬品性に優れています。
ギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します。掘削機械や採鉱機械に最適です
【用途】はめあい用、最高強度用
鉄太郎電鉄 様2020-04-21
- 用途:
- 金属装置の組み立て時
- 対象商品:
- 02336171
とてもしっかり固定できる。トメネジを省略できました。外すときは固定部を200°Cぐらいに温めプーラーで外せます。
少し高めですが少量でよいので結構使える
株式会社武蔵野エンジニアリング 様2019-08-05
- 用途:
- 組立作業
- 対象商品:
- 02336171
組立時に指定されているので、使用している。
ロックタイトは、いろいろと周囲があり、モノタロウで1個から、購入できるので便利。
株式会社AI Labo 様2017-08-06
- 用途:
- ねじの緩み止め
- 対象商品:
- 02336171
さすがにロックタイト、ほんの少しでがっちり固定できました。
今度は大きいほうを買う予定です。
またよろしくお願いします。
2014-02-12
- 用途:
- はめ合い部の永久固定
- 対象商品:
- 02336171
テーパーのかかったクランクシャフトにフライホイールを固定しました。
さすが永久固定用LOCTITEです。ガッチリ固定できました。
テーパー形状でしたので、プーラーでの非常時分解もギリギリ可能でした。
これは使えます。
4人が参考にしています