コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIのレビュー
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
【用途】コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
株式会社山岸 様2025-06-19
- 用途:
- 仕事場で
震災もあり、ちょっとした部分に使い勝手よかったです。
2023-04-21
- 用途:
- 店舗入り口のポール基部の接着に
引き出し/脱着ポールですがこれの基部カラーが浮いてきまして 泥等がたまり動きも悪くなりキレイにエアーブローして接着しました ピタリ固定でき乾いてからもコンクリトと違和感もなく満足です♪
第一自動車工業株式会社 様2021-09-27
- 用途:
- 店舗入り口の壁にアルミ製の看板を設置する際に使用
- 対象商品:
- 02334814
壁が化粧タイルになっているのでびっでの取り付けは諦めて接着剤での取り付けを行いました、購入時に接着できるかを確認しながら品選びをする際にはっきりと鉄・コンクリート・タイル等の表記がありすぐに探せました、粘着力も良く午後一番に取り付けて夕方には完ぺきな状態になりました
有限会社谷本板金 様2020-09-08
- 用途:
- 板金工事で、貼り付け時に 補強材として、使用
- 対象商品:
- 02444635
現場での施工性が良く 仕上り後の耐久性も期待できる。
1人が参考にしています
ローソン高崎問屋町店 様2020-01-06
- 用途:
- 鋼鉄製束の固定に利用
- 対象商品:
- 02444635
特に強度は確認してませんが、接着状態を見た感じ必要充分な性能だと思います。固まるのに24時間放置しました。
サボテン工芸 様2013-08-29
- 用途:
- 看板面板の接着
- 対象商品:
- 02444635
製品はかなり良いのですが、コメリとほぼ同じ価格。月に5本~10本程度使うのですが、ダース売りで安くなったら買いますね。
2人が参考にしています