カードハイテスタのレビュー

平均満足度 4.75 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カードハイテスタ HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)
5,398 / 税込 5,938
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
車のメンテ

さっと簡単に測定できるところが良いところ。次のところが不満。
蓋を開けにくい
取説をしまうところがない。
テスター棒の取り出しがケースに引っ掛かりしにくい
コードがギリギリすぎる 2cm長くしてほしい

2025-08-26
用途:
建設機械のメンテナンス
対象商品:
35747801

使用感は良い。
商品タイトルに【ケース付き】と入れて欲しい。

2025-07-01
用途:
導通確認のため

なかなかやりますね。と現場作業員が言ってます。
ケースに線が収納しにくいとも言ってます。
改善して頂けたら嬉しいです。

株式会社サプラ 様2024-06-20
用途:
機器メンテナンス
対象商品:
35747801

電圧測定・導通チェック等、手のひらサイズで測定しやすい。
胸ポケットに入るので、入れておけば測定したい時にすぐ測定できるので便利です。

1人が参考にしています
2024-09-26
用途:
乾電池残量確認

深い操作は別として、とりあえず簡単で分かりやすくて良いです。

坂本エンジニアリング 様2023-11-09
用途:
自動車、バイク、機械のメンテナンスAC,DC電圧チェック、導通チェック
対象商品:
35747801

超ロングセラー、信頼のHOKI製なので長年愛用しています。
今回これを新たに購入しましたが以前使っていた物は20年以上使って居り
残念ながら断線で使えなくなった為、新しく購入しました。
断線さえ無ければまだ10年は使えていたでしょう。

1人が参考にしています
ウッド、クラフト、学 電気工事部 様2023-06-02
用途:
電気工事(リフォーム)
対象商品:
35747801

初めに買ったテスターから大きく使いにくくもっとシンプルで小さいコンパクトなテスターを探していた所いつもお世話になっている電気屋さんが日置さんのカードテスターを使っていてその電気屋さんが日置のテスターはケースが付いてシンプルでコンパクトだから使いやすいよとおすすめされていたので購入しました!とても使いやすいです!日置さんのカードテスターお気に入りです^_^

2021-10-11
用途:
愛車整備等
対象商品:
35747801

本格的なテスターは使い方が分かりにくかったので、こちらを購入しました。
使い方が分かりやすく簡単です。DIYには丁度良いです。

2020-07-10
用途:
機械のメンテナンスと動作確認
対象商品:
35747801

本体が小型軽量コンパクトで使いやすく取扱説明書も見やすい

1人が参考にしています
サービスマスターM&J 様2019-12-15
用途:
エアコンのメンテナンスに使用。
対象商品:
35747801

エアコンのメンテナンスに使用。さほど大きくもなく使い易いタイプです。

1人が参考にしています
技研電子株式会社 様2020-05-11
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
35747801

とても使い勝手がよくデジタル部分もはっきりと表示され購入して良かったです

1人が参考にしています
2019-06-30
用途:
安心の日置
対象商品:
35747801

信頼を置いているメーカーなので購入。
工具カバンの場所をとらないので重宝します。

2018-11-10
用途:
電気工事、電気系統のメンテナンス全般。
対象商品:
35747801

オートレンジで耐圧幅も充分。とても使いやすいので、ずっと愛用しています。
今回は新人の電工くんにプレゼントしました。

菊留オートサービス 様2019-02-10
用途:
自動車故障救援
対象商品:
35747801

軽量で扱い易くデジタル表示も視認しやすく満足です。カバーも透明で雨の中でもメーターが視認できるのが良いです。

2018-01-10
用途:
電気器具の保守
対象商品:
35747801

このテスターは、うっかり電源を切り忘れても、自動でパワーOFFになるのが良いです。助かる~

1人が参考にしています
2018-03-01
用途:
電気工事・基盤整備
対象商品:
35747801

ライン収納アイディアが素晴らしい。ケースの別売りありも安心。メーカーの信頼性もあり鉄板商品

2017-01-22
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
35747801

軽い、ケース付きでリード線が格納処理しやすい、シンプルで確認しやすい窓です。

1人が参考にしています
2015-09-25
用途:
電気製品点検
対象商品:
35747801

ポケットに入るので便利です

2015-05-14
用途:
配線後の確認に使用しています。
対象商品:
35747801

以前から、同じタイプのものを使っているので特別に何かあるわけではありませんが、重宝しています。

2014-12-02
用途:
工場機械の修理時など
対象商品:
35747801

アナログばかりでデジタルテスター無かったのでこれにしました。
薄くて携帯時邪魔にならなくてよいです。ケースにくるっとコード巻いて蓋を閉められるので収納しやすい。
アナログでは、なんとなくだった車両バッテリー電圧の始動前・アイドリング時・回転上昇時のコンマいくつかが解るのでデジタルは良いですね。

1人が参考にしています