ペネトンAのレビュー

平均満足度 4.64 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペネトンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
   
PTFEを配合し潤滑性をアップしました。 本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。 水置換性があります。 水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます。 逆さ吹き可能 【用途】錆びたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。 金属製品の潤滑、防錆。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-25
用途:
緩めたいボルトにあらかじめ吹く
対象商品:
02338707

まだボルトを緩めていませんが、昔の職場で利用していたのを懐かしく思い購入にいたる至る

T企画みやざき 様2025-05-23
用途:
長年使っています。

仕事で20年以上使って問題なし!
一押しの潤滑スプレー

2024-08-01
用途:
工具磨き

ラノリンワックスは羊毛から取れるもので害がない為 素手で触れる工具のメンテに使っています
勝手の良い2wayスプレーキャップ部分の径と奥行きが合えば他のスプレー缶に流用できます
例えばモノタロウから出ている「防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ」にも使えます

1人が参考にしています
2024-09-02
用途:
使用済のキャップをアレに
対象商品:
02338707

|´Д`)ガラッ 話は聞かせてもらった!一番有名な防錆潤滑剤に付けてみる!
付け替え出来て満足です。出番はないのですが…

1人が参考にしています
2022-12-16
用途:
ノズルが秀逸
対象商品:
02338707

ノズル代だと思って長年これ買ってます。
ノズルが飛ぶ事がないので精神衛生上よろしいかと。
(砂が付いたノズル拾う時のあの屈辱感は何とも言えません)
ノズル飛ばして発狂してる貴方に超おススメ。(*^-^*)

6人が参考にしています
電気クラブ 様2022-07-31
用途:
ピンを抜く場合に使用
対象商品:
02338707

ノズルと本体と一緒の為操作しやすい使い勝手が良い
ノズルの欠落がない

2人が参考にしています
2022-04-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
02338707

水置換性防錆浸透油、水分があっても使用でき、防塵、潤滑、油分補充が期待できます。
量が多く、スプレーの使い勝手も良いです。

2人が参考にしています
2021-12-14
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
02338707

嫌な匂いがなく扱いやすいです。
性能も問題なくコスパの良い製品だと思います。

2人が参考にしています
大阪プラス工業株式会社 様2021-06-26
用途:
金型防錆
対象商品:
02338707

タイホウ工材時代からの使用で、防錆に対しては確実な信頼があります。やや粘性ががありますが、金型のような大切なものにはお勧めです。

2人が参考にしています
ダイト株式会社 様2020-12-08
用途:
チェーン等の回転部に注油。
対象商品:
02338707

本体にノズルが装着されている為、使用時の装着・保管時の紛失が発生しないので、使い勝手は非常に良い。
粘度が有るのか、液だれが少なく感じ、下部への汚れの対してもあまり気を使わなくて済む。

3人が参考にしています
2020-06-19
用途:
汎用機械油として
対象商品:
02338707

防錆浸透潤滑油はコレが一番!
浸透力・洗浄力が全然違うし、全てにおいて高性能。
おまけに無臭タイプでPTEE配合。
何も言うことはないし、これ以外を選ぶ理由がない。
もう少し安ければ完ぺき。

2人が参考にしています
2020-09-15
用途:
道具の手入れ
対象商品:
02338707

埃が付着しにくく使いやすいです。
長年愛用しています。

1人が参考にしています
2020-05-07
用途:
機械組立用
対象商品:
02338707

MonotaROでのリピート購入をしていますが、1本からこの単価で購入できるのは助かります。

2人が参考にしています
2020-05-03
用途:
錆びたネジ緩め
対象商品:
02338707

吹き付けて3日も置いて置けば緩みます。
何年も使用していますが貴社では今回が初めてです。

1人が参考にしています
2019-11-25
用途:
ハサミのメンテ
対象商品:
02338707

値段は少々高いが(5ー56と比べて)持続・耐水性が違う。

2人が参考にしています
2019-03-22
用途:
機械の組み付け

機械の組立てで使っています。シャフトを挿入する時など、一時的に潤滑が必要な時に便利です。
また浸透性が良いので錆びついたネジやヒンジに吹き付けると効きます。

3人が参考にしています
有限会社山元機業場 様2006-10-22
用途:
取れないネジ外しの前に浸透させたりしてます
対象商品:
02338707

ノズルが折りたたみなのが便利、工具箱に入れててもノズルを無くしたり折れたりが無くて、性能もいいですが持ち運びにも助かってます。

2019-06-12
用途:
錆びたボルトやナット
対象商品:
02338707

以前から使用しているのでとても良い信頼できる商品である。

2人が参考にしています
有限会社あつだ指物店 様2018-02-05
用途:
農業機械のメンテ
対象商品:
02338707

以前からの愛用品。
モノタロウは安く入手できて良かった。

オールマリン 様2016-10-29
用途:
オーバーホール
対象商品:
02338707

PTFEが入っているので使っているのと無臭タイプなので気に入っています。