PN55のレビュー

平均満足度 4.59 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
699 / 税込 769
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。 【用途】錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
80件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-31
用途:
農機具の整備等
対象商品:
02445247

プロではないけどPRO-USE。仕事じゃないけど業務用。
安いの高いの色々あるけれどネジが緩めばなんでもOK。
たまに缶底も見て下さい。EXP使用期限付き。
余談ですが“クリンビュー”の会社だったのですね。
幼少の頃にCMを見た事があるようなないような。

2023-11-14
用途:
機械の修理等
対象商品:
02445247

ノズルの紛失の心配がないのでしばらく使っていたが1つだけ気に入らないことがある。それは毎回液は残っているのにガスが先に無くなり最後まで使えないということ。
今回同社のぺネトンに替えたが、こちらは最後まで使える。

2人が参考にしています
2023-10-14
用途:
機械部品の潤滑・錆びて固着したボルト類を弛める
対象商品:
02445247

パイプノズルが折りたたみできて紛失の心配がないのが良いですね。

2023-07-06
用途:
機器の分解時
対象商品:
02445247

コスパのもあるが、液性が柔らかく浸透力もあり、臭いも酷くないため重宝している。ラスペネやウルトなどの半値以下だが、同等までいかずとも十分な能力。

2023-09-29
用途:
錆取り
対象商品:
02445247

価格も安く、すぐに商品も届いたのですぐに作業に取りかかることが出来ました。

2023-01-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
02445247

ラノリンワックス、脂肪酸エステル、防錆剤、水置換性、酸化防止剤、ノンシリコンの防錆潤滑です。水置換性があるPTFE潤滑、防錆材です。

2022-08-13
用途:
自動車整備に使用
対象商品:
02445247

可倒式のノズルがとても便利です。K社の同等品よりも浸透性、潤滑性が高く感じます。

2023-04-11
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
02445247

ノズルが便利。サイズもちょうどよい。長年使用しています。

2022-09-12
用途:
動きが硬い所への潤滑
対象商品:
02445247

同等他社製品と比べ、ノズル付きが圧倒的に便利です。

高木ブロワーサービス 様2021-12-21
用途:
機械メンテ用
対象商品:
02445247

浸透性が良く、母材に影響がないので汎用性が有ります。

2人が参考にしています
2021-07-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02445247

コストパフォーマンスは高いです
万能なので使いやすいです

1人が参考にしています
2021-07-26
用途:
給油
対象商品:
02445247

細い収納式ノズルが便利なので、再度購入しました。値段も安い。

1人が参考にしています
電気・設備設計 Nakamura 様2021-05-21
用途:
ラスペネの代わりに購入
対象商品:
02445247

ラスペネの代わりに購入いたしました。
今回使用した部分では、ラスペネと変わらず浸透潤滑剤として使用できました。

2021-04-14
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
02445247

リピートです、やや粘着性があり耐久性もあります。万能潤滑、防錆剤として
使用しています。特にノズルが使いやすく 収納しやすいです。価格がもう少し安くなればいいのですが・・・。

有限会社 イマイ機工 様2021-06-01
用途:
機械整備
対象商品:
02445247

浸透性が良いノズル格納で使用し易いちょうどよいサイズ

2021-02-02
用途:
機械、駆動関係の整備
対象商品:
02445247

以前の物から成分のPTFEの表示が消えてますがランニングチェンジされたのではないですか?
使用に関しては全く問題ありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
本商品はPTFE配合になります。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

2021-02-15
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
02445247

以前はワコーズ製品を使用してましたが価格が高いのでこちらの製品を使用してます。
やや粘着があり 潤滑、耐久性はあります。ノズル形状が良いのか飛散が少ないです。

2020-10-08
用途:
機器のメンテナンス用
対象商品:
02445247

ノギスに油をさそうかと思い購入しましたが、ロッカーのカギの開け閉めに苦労していたので試しに少しだけさしてみました。
驚くほど滑りが良くなり、こんなことなら早く買うのだったと思いました。ノギスにも役立つことでしょう。

2020-09-23
用途:
ねじを緩める時などに
対象商品:
02445247

ボルトを緩めたりする時などに使用。このてのオイルは自動車鈑金塗装では多用するので、当社では、コスパが良く使いやすいノズルのこのメーカーの商品ばかりです。

2020-11-11
用途:
潤滑スプレーとして
対象商品:
02445247

特有の臭いもなく、ネジなどへの馴染みが速いので使いやすいです。グリースタイプでは埃の付着が気になるところにも使えるし、ある程度の耐水性があります。ちょっと高いかな。

1人が参考にしています