組立グリップのレビュー
- 用途:
- 滑りやすい小物部品を扱うとき
- 対象商品:
- 35281565
弊社では以前から使用していますが、掌のゴムの部分が滑り止効果になり小物を扱うときに便利です。ジャストフィット感も良いです。
- 用途:
- 化粧品キャップの締付け
- 対象商品:
- 35281556
手作業でしかできない小さなキャップの締付け時に利用しています。従来からプラスチック手袋を使用していましたが、締付ける数が多くなると指にマメができる、指が痛いという状況がありました。工場現場から他にいいものはないかという問題提起があり、この組立グリップを探し出しました。お陰さまで女性でも小さな力で、楽に締付けができるようになり、助かっています。
- 用途:
- 現場作業
- 対象商品:
- 35281556
現場での木工事で使用しています。一回り小さいサイズを選び、ぴったりフィットさせることで
ゴムもしなやかですので目違いも触感でわかります。
ゴム面にコーキングや木工ボンドが付いても乾くとキレイにに剥がれます。
- 用途:
- 整備、土木
- 対象商品:
- 35281574
ニトリルゴム製品で、この価格は妥当か安いのではないでしょうか。初めてニトリルゴム製品を使用したのですが、油に強く、洗濯してもベタベタならないので満足です。
- 用途:
- 板金加工作業
- 対象商品:
- 06126741
他では3双や10双パックでの、お得な価格で販売してるのでご一考くださればと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 機械工作作業
- 対象商品:
- 06126723
手にフィットする感覚は現状購入している商品と同じですが、少し薄いため耐久性がありません。
価格的には、現状よりは安いですが、今後の購入には再検討する必要があります。
- 用途:
- 園芸、機械整備
- 対象商品:
- 35281565
数種類を試しに買って使用した中で一番耐久性がありました。ゴム部分がはがれることが多いのですが、この商品は脱皮することなく唯一親指の股部分が裂ける程度でした。また、重機へのグリスアップなどで油に触ってもベタベタ溶けることも無く今後この商品を購入するつもりです。価格的にもう少しという感じはします。
- 用途:
- 刃の積上げ
- 対象商品:
- 35281565
油に強く作業がし易い為、薄くて丈夫なので必需品です。3双組を取扱っていただき良かったのですが価格が高いです。店舗では税込500円位で取扱っていますので価格の差が大きすぎます。価格の改善をお願いします。
- 用途:
- 製品の組立作業に使用しております。
- 対象商品:
- 06126732
冬には汗をかかないで良いのですが、夏には汗で中がすぐ汚れてしまいます。何か汗の抜け口が出来ないでしょうか!
薄さが丁度良いので、今後も使用したいとおもいます。
宜しくお願い致します。
ご意見ありがとうございます。
組立作業ですが、指先をメインにお使いであれば、
指先だけにウレタン樹脂をコーティングした商品がございます。
http://www.monotaro.com/g/00026995/