アナログマルチテスタのレビュー
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
【用途】最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
2022-05-22
- 用途:
- 電気配線の修理
- 対象商品:
- 02450305
別のケース付きアナログテスタからの買い換えです。
携帯ケースが着いていてカバーがしっかりしているのが良いです。
テストリードが直付けです。断線したら買い換えるか自分で修理するしかありません。
カバーが本体から外れるのでストラップパーツでつなぎ止めて使っています。
2021-11-23
- 用途:
- 発電機の整備、電気配線の点検
- 対象商品:
- 02450305
ケースがちゃんとしていて、安心です。
コンデンサーの測定に使いました。ちゃんと読み取れました。
レンジ表示が薄暗いと青の部分が見にくかった。
2人が参考にしています
稲田建機サービス 様2021-11-11
- 用途:
- 機械電装の点検修理
- 対象商品:
- 02450305
お世話になりました、未だ使用してませんのですが大丈夫だと思います、今古いのが使用出来るので、もうそろそろ交換して使用して見ます。ありがとうございました。
2020-11-23
- 用途:
- 通常の家庭内の様々な導通チェック、車やバイクの整備の際の導通・電圧チェック
- 対象商品:
- 02450305
以前も三和電機のアナログテスタを用いていました。これの購入は40年以上前でしたので、さすがに動かなくなり、同クラスの三和製テスタを購入しました。とても使いやすいです。やはりアナログがわかりやすいですね。
2020-05-17
- 用途:
- バッテリーのチェック用
- 対象商品:
- 02450305
機能を使いこなしていませんが、たくさんあるダイヤル、細かいメモリなど昔持っていたものと同じ、昭和の科学感が気に入っています。使用上特に問題はありません。
2019-03-06
- 用途:
- アマチュア無線機の調整様として使用。
- 対象商品:
- 02450305
メーターの目盛りが読みやすく、テスト棒の収納もコンパクトで、とても使いやすい。
1人が参考にしています
株式会社 電立 様2017-01-24
- 用途:
- 電設作業用
- 対象商品:
- 02450305
思ったような物でそれなりに使っている。
昔はビニールのケースだったが・・・どちらが良いかしばらく使わないと解らない。
2016-01-10
- 用途:
- 電気製品や農機具等の導通を調べるために使用した。
- 対象商品:
- 02450305
電気の導通を調べる時に簡単でよかった。欲を言えばコ-ドの先の金の所が,1センチメ-トルぐらいしかないのでもっと長く2㎝ぐらいあると測定しやすいです。