モルタル接着強化剤のレビュー

平均満足度 4.67 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モルタル接着強化剤 家庭化学
家庭化学
529 / 税込 582
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。 【用途】モルタル、コンクリート。
66件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-12
用途:
モルタル施工時
対象商品:
03333985

モルタルを厚塗りする時や
モルタル造形する時はよく使います
モルタルを薄く塗って剥がれた経験から
塗らない選択肢は無くなったと思います

2人が参考にしています
2018-06-24
用途:
ブロックの積み増し時
対象商品:
03333985

サラッとした感じで塗りやすかった
喰いつきも良かった感じ

2018-05-31
用途:
モルタル補修
対象商品:
20572195

とても使いやすく、モルタルが良くつきました。
今後も使いたいです。

浜源醤油店 様2018-05-14
用途:
割れたモルタル路面の補修に使用
対象商品:
03333985

今まで、割れたモルタル部分にさらにモルタルを流して補修をしていましたが、車が乗るとしだいにまた、剥がれて割れる状態でした。今回は接着性が良いような気がします。時間が経過しないとわかりませんが、効果を期待しています。量的には十分ありますので、何度も使えそうです。

2018-05-01
用途:
外コンクリート階段の補修
対象商品:
03333985

古いコンクリート表面の施工で使用。コンクリートがしっかり接着してるみたい。刷毛で塗るほうが良い。スプレーで塗ってみたが、初めはよかったが、途中でスプレーが詰まって使用できなかった。説明書通りの施工方法を守ったほうが良い。

2019-03-27
用途:
古いコンクリートの上にコンクリートの枠を作る
対象商品:
03333985

以前はこのような接着剤を使わないで古いコンクリートの上に枠を作って少し叩いたら見事に崩れてしまった。

2017-12-19
用途:
コンクリート割れ、剥がれ補強
対象商品:
03333985

超強度コンクリート補強剤の下塗りに使いました。塗りますがこれが効くのかな?って感じでした。しかし、数か月いや数年で割れる剥がれるが怖いので、使用してみました。結果がすぐわからないのが、、、、難しいです。量はたっぷりあります。

2018-02-10
用途:
門のタイル補修
対象商品:
03333985

下地処理に使いました。 風化した壁面にもくっつきが良いと思います。

2017-11-30
用途:
セメント補修時
対象商品:
03333985

現状の感想。
クリーム色の液が、塗ると青くなってちょっと驚きました。
塗りやすさについては問題なし。
気持ちの問題ですが、古いモルタルの上に補修モルタルを塗る際、乾燥した
状態で塗ることに違和感はありました。
それ以外の感想は現状ではわかりません。
時間経過後に本当に接着力が上がっているのかわかると思いますので、今後の
経過が楽しみです。

2017-09-04
用途:
塗装作業時
対象商品:
03333985

もう最高デス。これ以上のコスパの製品は他に見当たりません。

2017-11-05
用途:
コンクリート土間にモルタル仕上げをする
対象商品:
03333985

本材を塗布し1晩置きインスタントセメントで土間仕上げを施工しました。完全な接着できれいにできました。

ミウララボセンター 様2017-08-16
用途:
日曜大工に
対象商品:
03333985

小屋のメンテナンスで使いました。しっかり接着して安心感があります。

2017-05-15
用途:
ブロック塀の補修
対象商品:
03333985

古いブロック塀の髭割れ補修に使いましたが霧吹きを使った方が髭割れ内部まで入りました。パターン調整できる霧吹きだと面線に対応できますし時間の節約にもなります。

2人が参考にしています
2017-03-18
用途:
自宅の修理
対象商品:
03333985

モルタル補修の下地処理が簡単にでき便利です。
もう少しで安く容量の大きいサイズがあるといいと思います。

2017-03-08
用途:
セメント作業の前に
対象商品:
03333985

はじめは小さいものを購入し様子をみました、初心者にしてはよくできたのでサイズアップして再購入しました。

2016-09-30
用途:
土間のモルタル補修の下地
対象商品:
03333985

水生で粘度も低くて使いやすい。思った以上の範囲が塗れて良かったです。

2016-08-25
用途:
ガレージのモルタルの補修
対象商品:
03333985

粘着力があり、量、価格も満足です!

2016-03-09
用途:
タイル剥がれ補修
対象商品:
03333985

クラックに流し込み使用しました。
結果はまだ不明ですが、接着力があればと期待します。
下地に刷毛塗使用時は乾燥も早く使いやすい感じです。

2017-10-11
用途:
塀の補修
対象商品:
20572195

補修してもすぐに剥がれてその繰り返しでした。この製品を使用したら今の所大丈夫なようです。

2016-05-27
用途:
コンクリートとレンガの接着
対象商品:
20572195

非常に良い しっかり接着している。