防毒マスク RR-7のレビュー

平均満足度 4.25 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防毒マスク RR-7 興研
興研
2,698 / 税込 2,968
ダブルタイプで使用時間が約2倍。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。) 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 しめひもの収縮性は約40%アップ。 付けはずしのしやすいフック式の留具。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-23
用途:
木材へのクリア塗装用
対象商品:
03338736

これまで塗装時は息を止めて頑張っていたが長尺物になると息が続かないので、ついに導入した。
・選定候補に挙がったマスク本体は3社ほどあったが、この防毒マスクの吸収缶はフィルターとフィルター押さえがセットになったものが別々でそろえるよりもなぜか安かったので、これにした。
・写真では分からなかったが、メカメカしい表側と違い裏側から見ると、ただのゴムの覆いに3つの弁が開いているだけのシンプルな形状である。ただしそのゴムの覆いの肌に接触する部分は全周が返しになっており本格的な感じがする。
その返し部分はサラサラのつや消し加工なので、肌との接触時の快適性を演出しているが、それ以外はツヤ有りの安っぽい表面仕上げで小さなほこりとかがペタペタとくっつきやすい印象である。また機能には影響しないが、光を当てると、表面に細かい傷がたくさん見える。できれば全ての面につや消し加工が施されていればなお良しだと思われる。
・この返しがあるおかげで、内部で水滴がたまってもこの返し部分にたまるので肌に直接接触することはない。返し内部にティッシュなどをつめてスポンジ代わりにすることも可能な形状である。(私の利用方法では1回数秒なので、実際にそういう状況になったことはないが・・)
・なお表側の水色の部分はゴム紐とつながっている樹脂パーツである。つまり、その下の青色のゴムの覆いをこの樹脂パーツで顔に押さえこむような構造になっている。
・気になったのは、空気漏れのチェックがやりづらいということである。
吸収缶表面のカバーに手を当てて息を吸い込む方法であるが、カバーは中心の円形部分のみならずそこから外周部に向かい放射状の彫り込みが8か所あいているため、これらを手で完全に覆って密閉することは手の小さい人だとなかなか困難である。ビニール袋を上からかぶせて押さえると密閉できるが、必ず気密確認を要するような用途においては、マイナスポイントだと思われる。
・また、首の後ろの固定バックルは「日」の形の樹脂パーツに樹脂のフックをひっかける構造であるが、両手を使わないと外せないため、何か片手に持ちながら素早く外すといったことはできないのが少し気になった。さらに、この樹脂パーツの見た目が少し華奢なので、ゴムでテンションがかかることに加えて、固定解除時にこじる動きが加えられることを考えると形状の改良余地がありそうである。ちなみに、ゴム紐調整はワンタッチではできず、初回のみではあるものの、いちいち微調整しながらマスクを着けたり外したりする手間がある。
・吸収缶2個タイプは1個タイプよりも楽であると能書きに書かれることが多いが、実際に比べた人の体験記事が見当たらなかったので、それを確認する意味も含めて2個タイプを選んだわけだが、1個を塞いだり開放したりして確認してみた結果、確かに1個から2個になった時に楽になる感覚は体感できるレベルではある。1個の場合普通の呼吸よりも多少息苦しさは感じるが、1個タイプが商品として存在しているように苦しくて実用に耐えないレベルではない。これしか知らなければ「マスクをしているのだからこんなものか」と思って使用すると思われる。これに対して2個タイプだと普通の呼吸の感じとほぼ変わらない印象である。これらの比較から結論としては、動き回らずに使う分においては1個タイプでも問題はないが、息苦しさを少しでも軽減したいのであれば2個タイプが有効であるということになる。あとは吸収缶が2個分のコストがかかる部分をどう考えるか次第であろう。

2人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2020-08-26
用途:
有機ガス・酸性ガス防護用として、増備するために購入。
対象商品:
03338736

吸収缶がダブルなので、保ちは良い。
吸収缶シングル仕様のものと比べると、気密度のセルフチェックがやりづらい。
シングル缶の場合は、気密度チェック用の吸気シャッター付きが標準的になっているようなので、ダブル缶仕様のものにも気密チェック機能付きの機種やハードケースがあれば便利。
大きな不満はない。

1人が参考にしています
有限会社久保田オート商会 様2017-10-13
用途:
車両塗装全般
対象商品:
03338736

年数が経ったせいなのかもしれませんが、微量の漏れと言うか、フィルターの隙間から塗料が入ってきます。フィルター交換時に本体を見ると色の付いた粉末が付着していたので気づきました。これは構造上の欠点でネジをしっかり締める事が難しく、本体だけでネジを締めようとするとケース毎廻ってしまい、ケース(水色部分)自体にも指で押さえる溝が2か所ありますがそれだけではしっかり締めるのは難しいです。フィルターを通過している可能性もありますが、多分本体に問題が有ると思いますので、フィルター注文間違えたついでに以前の重松製に戻りました。

3人が参考にしています
佐藤断熱工業 様2017-05-22
用途:
吹き付け作業時

呼吸も楽にでき、作業がらくになりました!値段も安いのでいいですね!

2人が参考にしています
2018-03-12
用途:
製品溶剤塗布作業
対象商品:
03338736

急遽使用することになり注文したのですが、翌日すぐ届いたので大変助かりました。

2017-02-23
用途:
塗装作業に
対象商品:
03338736

フィット感、呼吸のしやすさ共に問題ありません。以前の物よりいい感じです。

2人が参考にしています
2015-07-17
用途:
農薬散布など
対象商品:
03338736

商品自体に問題はないのですが、商品の写真に「吸収缶」が写っているために「缶は付属している」と誤解してしまいました。商品のトップページから「注文コード」をクリックすれば「付属しない」事は記載されておりますが、トップページから直接「バスケットに入れる」に進むと「缶は別売」とは全く気付きませんでした。例えば「GW-7」などは写真が本体のみですので分かりやすいと思いますので、表示方法の統一をお願いしたいです。今回は「軽い詐欺」に合ったような後味の悪いものとなりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品のトップページにも掲載するよう変更致しました。
皆様により快適にご利用頂ける様、
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-07-16
用途:
自動車塗装作業
対象商品:
03338736

金額に見合わず性能や使い勝手が良いように思います。

2人が参考にしています