(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)のレビュー
2026-01-06
- 用途:
- ロールスクリーンの取付け
この長さが上手く取付け出来ました。
M4でしたので安心して固定出来ました。
2024-11-30
- 用途:
- オイルコンデンサの穴開け
低濃度PCB含有の可能性を否定できないオイルコンデンサは、ひとつひとつ穴を開けて(かつドリルも一本ずつ新品を使用して)検査する必要がありますが、このようなドリルネジを使えば、ドリルを用意するよりも安価にできます。
2024-09-28
- 用途:
- バルコニー床板等固定に
壁へのバルコニー取り付け部分の本格的補修でバルコニー床板を外した際、折損したネジがあったので、同等サイズのドリルねじを購入しました。
バルコニーという場所的にはステンレスが必須でしょうね。
2023-09-01
- 用途:
- 壁掛け時計を固定する用途、その他
- 対象商品:
- 05516131
壁掛け時計を固定する用途、その他で購入しました。
拙宅の間柱は軽鉄なのですが、ボードビスなどではすぐに緩んでしまう・・・
M4を使用しましたが、ドリルねじだとやはり便利です。
ただ、すぐに穴があかない時にボードがボロボロを表面が割れてしまう事があるので、事前にM2のキリで下穴を開けておくと完璧です。
2023-08-09
- 用途:
- 部材取り付け
- 対象商品:
- 05516104
ビットの食い込みも良く問題なく使用出来て良い。 部材が硬かったのかナメよりビットが折れた。 ネジがしっかりしているということだろう。
1人が参考にしています
永光寺 様2023-05-15
- 用途:
- ステンレスパイプへの打ち込みに。
- 対象商品:
- 05516077
しっかり食い込んでくれました。クランプでは思ったスタイルとならないので 良くお役目を果たしています。良い部品です。
2023-04-06
- 用途:
- ステンレスの板に使用
- 対象商品:
- 05516086
作りはしっかりしています。
ビットでなめることもありませんでした。
しかし、肝心の先が切れません。
次はないです。ごめんなさい。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず申し訳ございません。
2021-06-29
- 用途:
- 目隠しフェンス
- 対象商品:
- 05516104
DIYで目隠しフェンスの人工木板を設置するために購入しました。屋外設置のため、サビ対策にとステンレスを注文しました。近くのホームセンターより安く購入できました。
2020-06-16
- 用途:
- 器具の設置に使用
- 対象商品:
- 05516086
下穴を開けなくてもインパクトドライバーでねじ込みが出来るため、作業時間を短縮することが出来、作業効率を考えると価格的にも丁度良いと思います。