- 用途:
- 機械メンテナンス時
- 対象商品:
-
06563401
一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
-
06563392
ワイヤーは これを使わないと しっかり止まらない必需品、場合によっては2個以上使った方がいい時もある。
- 用途:
- ワイヤー・メッシュの結束
- 対象商品:
-
06563392
6mmのサイズ表示でしたがホームセンターと比べると
8mmのサイズでした。
結果的にはこのサイズがぴったりでした。
強度も十分だと思います。
- 用途:
- ワイヤーの固定
- 対象商品:
-
06563392
被膜付ワイヤーに使用。ワイヤー自体は4mm程度だが、被膜を入れると6mm弱になるのでこちらを購入。荷重がかかるので片方に2個使用し緩むこともなく使用できた。錆びないようにラッカー塗装もした。
- 用途:
- ワイヤクリップ
- 対象商品:
-
06563401
用途外使用ですが、豆Uボルトが欲しくて購入。本来の用途でも十分な品質。
- 用途:
- 有害鳥獣駆除用の箱罠作成
- 対象商品:
-
06563401
汎用品で十分な使用なので、一定量が短期間で調達できありがたいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 施設の工事
- 対象商品:
-
06563401
早速届けていただきました 屋根上の工事に使います 安全に出来るので良いです ありがとうございます
- 用途:
- 使用目的がワイヤーでは無くプラスチックの棒を2本束ねる為に試験購入
- 対象商品:
-
06563392
先ずねじが14mmという事でボックスレンチを使うと間隔が狭くて絞められませんでした。
ワイヤーを留める為に作られた物ですから、メガネレンチやボックスレンチが使えないのは致命傷では無いかと思います。
一度でも使ってみたら分かると思います。
改善策で12mmのナットに替えると工具が使えて良いと思います。
- 用途:
- 荷物の運搬
- 対象商品:
-
06563401
通常通り使用できたので、特別な改善点はありません。
1人が参考にしています
- 用途:
- 固定部材
- 対象商品:
-
06563392
丁度良いサイズがホームセンターになかったので購入しました。
- 用途:
- アンテナ支柱止め
- 対象商品:
-
06563401
アンテナ支柱のワイヤー止めに、使用。色々、サイズ違いを、一緒に購入したものです。
- 用途:
- ワイヤークリップとして
- 対象商品:
-
06563392
何の問題もなく使えます。価格は地元DIY店と変わりない。
レイ建築コンサルタント事務所 様2015-03-24
- 用途:
- 電柱の支線
- 対象商品:
-
06563392
ベストプライスで 素晴らしい商品です。
ありがたく感謝をしています。
- 用途:
- ワイヤーメッシュ連結に使用
- 対象商品:
-
06563392
大量に使用したい為、もう少し安ければ助かります。今後も購入予定があり、期待してます
- 用途:
- クレーン用ワイヤーチェーンの留め具
- 対象商品:
-
06563401
とても使い易いです。
- 用途:
- コンテナの荷物固定作業に使用
- 対象商品:
-
06563392
使いやすさと値段が大変満足しています。また、購入したいと思います。
- 用途:
- 固定
- 対象商品:
-
06563392
数を使う消耗品なので、安くて助かります。
品質にも満足です。
- 用途:
- エアコン室外機取付時
- 対象商品:
-
06563401
ワイヤーで吊る際に、左右対象に為るよう、取って置き
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様2015-07-28
- 用途:
- 固定ワイヤーの取り付けに使用
- 対象商品:
-
06563392
とてもしっかり固定できます。
- 用途:
- ワイヤーの締め付け
- 対象商品:
-
06563392
ボルトのサイズ、ナットサイズなどとても丈夫そう、