万能グリースのレビュー
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
【用途】自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
2026-01-05
- 用途:
- バイクのメンテに
チューブタイプのグリスよりも、缶タイプのこれが使いやすい。指でもいいし、マイナスドライバーでもいいし、使いやすいです。
2025-12-03
- 用途:
- バイク、自転車、自動車の年てナンスに使用してます
耐水効果も十分にあったので、リピート購入です。専用オイル指定以外の箇所には大抵これで行けてます。バイクのステム部分にも使えてます。耐久性も問題なさそうです。
2025-12-10
- 用途:
- ラジコン
ラジコンのグリスとして使用。小さい容器に小分けしてツールボックスにいれています。
有限会社加賀 様2023-05-06
- 用途:
- この量の・・・
- 対象商品:
- 03334116
グリースが使いやすくて、購入しました。ハンドクリームの入れ物くらいで、ぺーストとして、使っています。粘度・品質もばっちりです。AZさんも信頼のおけるメーカーさんです。お勧めします。
1人が参考にしています
野口食品工業 様2023-03-01
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使います。
- 対象商品:
- 03334116
近所のホームセンターで探しても品物が置いてありません。モノタロウで検索したら掲載されていましたので購入いたしました。探していた商品なのでうれしいです。
1人が参考にしています
2022-01-05
- 用途:
- バイクの整備に
- 対象商品:
- 58412356
以前、「極圧有機モリブデングリースウレアベース」を買って、使っていた。極圧性能はいいのだろうが、ちょう度が固すぎて、場所によっては使いづらいし、抵抗も増える感じだった。そこで、もう少し柔らかいものをと思って、これをチョイス。柔らかめで扱いやすい。極圧性能では劣るだろうから、使用箇所によって使い分けたい。
1人が参考にしています
セキサイクル 様2022-01-09
- 用途:
- 自転車のグリスアップ
- 対象商品:
- 58412365
自転車のヘッドポストやハブ、ボトムブラケットのグリスアップに使っています。
ちょうど良い粘度で使いやすいです。
2人が参考にしています
2021-09-18
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 58412356
お試し用に一番小さな50gのチューブ入りを購入しました。
商品写真にはなかったノズルが付属していて重宝しています。
自転車のヘッドリテーナー部に使用しましたが粘度が低いのでベアリングのボール部分に充填しやすかったです。
1人が参考にしています
2021-08-13
- 用途:
- 草刈り機のメンテナンス時
- 対象商品:
- 58412365
十年以上前から、草刈り機のギヤ部分の潤滑に使っています。使いやすいことやギヤの摩耗が少ないので気に入っております。
1人が参考にしています