スプリュー抜取工具のレビュー

平均満足度 4.18 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプリュー抜取工具 日本スプリュー
日本スプリュー
2,498 / 税込 2,748
タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-14
用途:
現場作業
対象商品:
05495506

いろいろなところで探してみましたが、やはりモノタロウさんが安かったです。

2021-12-04
用途:
治具のメンテナンス
対象商品:
05495515

30mmのアルミ合金に、M12の2Dヘリサートを逆面に入れたので、この工具を購入しました。
特に問題なくヘリサートに食い込み、タップも傷めず抜くことが出来ました。

2022-08-15
用途:
機械の修理等に使用
対象商品:
05495515

まだ使用していませんが、予備に揃えました。使用したら報告します。

2021-02-04
用途:
ヘリサートの位置修正
対象商品:
05495506

挿入したヘリサートの位置をを少しだけ修正したくて利用しました。
傷を付けすぎるとボルトの挿入が渋くなるので一旦引き抜いて打ち直しになりますが、丁寧にやれば可能でした。
他社でも同様の工具はありますが、スプリュー製は1つでM6~M10まで使えるので便利です。
試しましたがスプリューだけでなく、リコイルでも使えます。

1人が参考にしています
2019-12-18
用途:
スプリューの抜き取り
対象商品:
05495506

代用工具で行うと本体を痛めてしまうため、必要な工具です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-07-02
用途:
ネジの修理
対象商品:
05495506

いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。

2017-06-28
用途:
オートバイのエンジン・オーバー・ホール時に使用
対象商品:
05495506

古いエンジンのネジ部分がダメになった部分にリコイルを挿入していますが、挿入を失敗したときに抜き取る事ができて助かりました。

1人が参考にしています
有限会社アトミック 様2020-08-28
用途:
ヘリサードの交換
対象商品:
05495506

2年ほど前に、購入して使用していましたが、引っかかりが悪くなっていたので、新しいもの変えて、非常に外しやすいです。

2018-05-01
用途:
スプリューの抜き取り
対象商品:
05495497

スプリューの抜き取りように,取付具等と併せて一式購入しました.問題無く使用できています.

2016-09-28
用途:
バイク部品の修正
対象商品:
05495506

場合によっては抜けない時がありますが、ほぼ思い通りに抜き取りが可能です

1人が参考にしています
2022-03-10
用途:
M5のインビスの抜き取り

ハンドルが華奢で不安があったががトルクを掛けると見事に刃先が折れた。
これはダメ。カネをドブに捨ててしまった。
結局、逆ネジのネジ抜きスクリューで抜き取った。

1人が参考にしています
株式会社ユタカ鉄工 様2019-12-06
用途:
スプリュー深さ戻し
対象商品:
05495515

思ったり手動で軽く戻りました、先端テーパー部分がエッジなのでスプリューに傷は入りますが、個人的には問題ない程度でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-02-14
用途:
バイクのシリンダーヘッドのヘリサート抜き取り
対象商品:
05495506

6.5ミリの穴の少し奥にある6ミリ穴に埋めてあるm6ヘリサートを抜くのに使用。
工具の形状的に奥にヘリサートがあると当たってしまって使用できませんでした。削って整形して無事抜くことができました。サイズをミスったかな?

2014-07-08
用途:
試作工程にて
対象商品:
05495497

今まで、使用していなかった分、作業効率もUP、綺麗に簡単に作業ができました。

2014-06-11
用途:
スプリュー失敗の際の救出
対象商品:
05495497

止まり穴の時に全長が長い。貫通穴は問題がないが必要に応じて先端を詰める必要がある。この手の作業を求められる作業者レベルであれば問題は無いと思います。

株式会社エーディー 様2013-04-01
用途:
スプリュウの挿入に失敗した時の抜き取り
対象商品:
05495497

通常はプロにお願いしていますが、抜け等があるときに自分でやりますが、あまり熟練していないので、時々失敗します。そのときに重宝しています。

テク 様2012-04-19
用途:
挿入ミスしたスプリューの抜取りに使用
対象商品:
05495497

アルミなどの母材の場合には、深く食いついてしまうことがあります。
深く挿入したときに捏ねてしまうと先端が割れたりしてしまいます。
余り不覚に挿入したスプリューの場合には、そのサイズに合わせる必要性があります。