三脚ヘッドのレビュー
- 用途:
- 重量物の移動
- 対象商品:
- 06171225
0.5トンのチェーンブロックと同社の三脚ベースに長さ2.5メートルの鉄パイプ3本を取付けて大谷石(1個約70㎏程度)の移動に使用しました。作業が非常に楽且つ安全に実施できます。今後、庭木の撤去を予定しており、根切り引上げ作業に期待しています。
- 用途:
- エンジン脱着作業
- 対象商品:
- 06171225
支柱の単管を4メートルにしたので設置が大変でしてが、おかげで自宅倉庫内で楽にエンジン脱着が出来て感謝してます。
- 用途:
- 石材の据え付け
- 対象商品:
- 06171225
今まではすべて鉄製の三脚を使用していましたが、重くて一人では取り扱いできませんでした。単管3mにタコマンを取り付けたところ、一人でも
使用でき重宝しています。
- 用途:
- 庭木の抜根
- 対象商品:
- 06171225
10年くらい前に植えた庭木が直径15センチ位になり、いざ抜こうと試みたもののスコップやノコギリでは歯が立たない。そこでこの三脚ヘッドの購入を決意。入荷したその日の内にいとも簡単に抜根に成功した!、近くでみていた妻も目を丸くしていました。その後も調子付いて不要と思われる木を数本抜きました。ちなみにチェーンブロックは1トン用を使用。
- 用途:
- 根抜と石灯籠の傾き補正
- 対象商品:
- 06171225
直径20cm位の根抜に使用しました。簡単に根抜できて満足です。
もう一つが、庭の石灯籠がかなり傾き危険だったのですが、周りに植木があり機械を入れるのが難しい状況だったために使用しました。鉄筋で灯籠を引っかけるジグは作成しましたが、500kg以上ありそうな灯籠の一辺を浮かして底にスペーサーを入れてという作業を繰り返し無事まっすぐに出来ました。
- 用途:
- 樹木の抜根
- 対象商品:
- 06171225
単管パイプとこの三脚ヘッドで樹木の抜根をしましたが不安なく作業することができました。
ホームセンターより安く、購入しました。
- 用途:
- 木材・石材のつり上げ作業
- 対象商品:
- 06171225
レバーブロックを利用したつり上げ三脚用に、ベースとともに購入しました。早速単管に取り付けて作業開始。思っていたより簡単に装着でき、安全に伐倒したケヤキ(1.5メートル原木)を軽トラックに積み込みできました。これから活躍しそうです。
- 用途:
- 水道電動弁本体の取替工事に使用。
- 対象商品:
- 06171225
ヘッドがもう少し小さいと思いましたが結構な大きさでした。
引き揚げ物は150kg~200kgです。
- 用途:
- 雑木の抜根作業に三脚ベースとともにチェーンブロックの使用
- 対象商品:
- 06171225
敏速な対応に感謝します。
チェーンブロックの装着が確実に出来、安全に作業可能でした。
- 用途:
- 重量物の吊り上げ。
- 対象商品:
- 06171225
フライスのヘッド交換の際にチェーンブロックを使うため購入しました。
狭いスペースでも三脚を組んで作業出来たので助かりました。