パワーウィンチのレビュー

平均満足度 3.67 (100件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーウィンチ モノタロウ
モノタロウ
3,298 / 税込 3,628
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。 【用途】工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。
100件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2010-06-19
用途:
主に大きくなりすぎた庭木伐採などの補助に
対象商品:
03365905

依頼された庭木等の伐採の補助に使用しています。
立木が予定外の方向に倒れないよう引っ張るだけの軽作業なので、これで十分です。

1人が参考にしています
杉本自動車整備工場 様2018-11-24
用途:
アイボルト(足長150㍉を使用して軽自動車の荷台に積み下ろし装置に使用)
対象商品:
03365914

届いパワ-ウインチを取付けて、テストしたところ引寄せは良いが、戻しが効かず原因を考えたらギヤ付きホイ-ルのギヤの反対側でカバ-との間に入挟まれた状態で戻らないと直感、3本の本体組立てボルトをはずし分解ワイヤ-を直線に伸ばした後に巻き返しをして正常に戻した。

1人が参考にしています
山陽特機 様2012-10-02
用途:
仮設物体とアンカーとの固定
対象商品:
03365914

価格以上に大変良いです。全く問題有りません。

2人が参考にしています
浦中設備 様2018-12-22
用途:
太陽熱固定針金取付
対象商品:
03365905

3本追加で太陽熱温水器の針金を取り付けるために購入。針金もたわみなく張れました。取り外しも、ギア1コマずつ戻るようになってるのがとても考えられてる。

2019-01-14
用途:
抜根
対象商品:
03365905

直径1メートル程度の切り株を引き抜きを余裕でこなすことができた

2012-07-09
用途:
ワイヤーを張るためや、木にテンションかけるため。
対象商品:
03365914

価格は安かった。雨天時使用する場合、長期間ホールドしていると発錆が出てきて使いずらくなる。亜鉛メッキのものあれば良かった。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2017-06-05
用途:
荷締め
対象商品:
03365905

力を入れて荷締めをすると、軸が曲がるのか、動かなくなる。
二台購入して、二台とも。
強度を増してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2017-03-17
用途:
倒木の牽引等
対象商品:
03365905

値段的には購入しやすい。引くときには良いのだが、緩めるときの操作が難しく、能率が悪い。安全に軽快にロックを外すことができ、巻き戻しできるようにする改良が必要。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2012-03-12
用途:
トラックの荷物の固定用
対象商品:
03365905

使いにくい。
もっと直感的に使える機構がよい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2011-10-02
用途:
重量物の牽引
対象商品:
03365914

物としては普通に使える。
が、いかんせんワイヤーの長さが短い。
ダブル掛け5m、シングル10m程度の長さはほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-09-23
用途:
伐採した孟宗竹運搬。約700Kg分の荷を締める為に使用。
対象商品:
03365914

荷を締める際にフレームが曲がってしまった。他社メーカ品に比べ荷締機として使用するには強度不足。固い荷がフレーム本体にかかる事を想定していない構造となっている。リリース用のレバーが本体下側についており、荷を締める際に本体を横向きにしておく必要があり、横への荷重も700Kgの荷で曲がってしまった。直線方向に荷を引く分には全く問題ないと思われるが、価格相応の製品。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2012-09-22
用途:
車の固定
対象商品:
03365905

フックの形状が小さいので使い辛い。同じものがホームセンターで税込み1,500円で売っていたので損をした気分です。次回から良く調べてから買います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

特定非営利活動法人 都留環境フォーラム 様2010-12-13
用途:
ワイヤーを引っ張り遊具にする
対象商品:
03365905

軽くて使いやすい

2010-11-26
用途:
倒木
対象商品:
03365914

良好

2010-11-18
用途:
ワイヤー引張り用
対象商品:
03365905

軽く使いやすかったです

UP LINE TOTAL SERVICE 様2011-11-15
用途:
車両の止め
対象商品:
03365905

レバーが長い

2011-07-15
用途:
自動車鈑金の軽い引き出し
対象商品:
03365914

巻き上げのロック・解除がスプリングにて行うのでやりにくい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

2011-05-22
用途:
木の木起しや倒木の移動
対象商品:
03365914

1.ウインチのワイヤーを伸ばしたり、戻したりがスムースに出来ない
(操作レバーが狭い場所にあり、且つ動かせる範囲が極めて狭い。
「戻し」がワンタッチで出来ることを望む)。
2.ウインチのワイヤーが3mでは短すぎる(15mは欲しい)。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

Engineering Edamoto 様2011-02-09
用途:
軽トラックに制御盤の引き上げ
対象商品:
03365905

ラッチの解除をもう少し工夫して下さい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

鰐川農園 様2010-12-01
用途:
伐採時の倒木防止に利用。
対象商品:
03365914

ワイヤーの巻き取り部分がワイヤーの圧力で外に飛び出してしまい,巻き取りが困難になった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。