ステンコロリン緑のレビュー

平均満足度 4.76 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンコロリン緑 R-GOT
R-GOT
1,898 / 税込 2,088
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません) 【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
38件中 21~38件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-10
用途:
ステンレスへの穴あけ、タップ加工
対象商品:
05828024

ステンレスへの穴加工が容易になります。
いい商品です。

2019-08-30
用途:
タップ加工
対象商品:
05828024

今まではけ付けしていたがピンポイントで少量で済むのが大変便利。次回リピートします。

2018-06-24
用途:
カラクリ仕掛け風の動くオモチャのねじ切
対象商品:
05828024

噂どおりのスムーズな切削性でステンレスパイプへのねじ加工が出来ました。

有限会社富永機械 様2018-03-13
用途:
タッピング
対象商品:
05828024

手切りのタッピング作業で今までで一番楽に切れたと思う

2018-01-18
用途:
盤加工
対象商品:
05828024

削孔油としての性能は申し分ないが、スプレーのノズル部分のつくりが
悪いのがもったいない。

1人が参考にしています
2016-02-17
用途:
焼き付いたボルトの撤去
対象商品:
05828033

焼き付いたボルトの撤去に使うのが主です。一滴落として少しコジコジすれば、サラッと外れてくれます。
スプレーで十分なのですが、ボトルにしたのは小分けにして海外出張に持参しています。飛行機にスプレー缶がダメなので。
1Lを使い切るのはいつになるかわかりませんが、大変重宝しています。

2016-02-17
用途:
焼き付いたボルトの撤去
対象商品:
05828033

焼き付いたボルトの撤去に使うのが主です。一滴落として少しコジコジすれば、サラッと外れてくれます。
スプレーで十分なのですが、ボトルにしたのは小分けにして海外出張に持参しています。飛行機にスプレー缶がダメなので。
1Lを使い切るのはいつになるかわかりませんが、大変重宝しています。

安里商会 様2017-11-28
用途:
電気工事のプルボックスなどの穴あけ
対象商品:
05828024

ホルソーの刃先の摩耗が、少なくてホルソーを買う頻度が、少なくなり、経費節減になっていると言うことです。

1人が参考にしています
2015-11-06
用途:
切削作業
対象商品:
05828033

切削時、他の商品に比べ格段に違いが分かります。ドリルやタップの寿命にも差が出ます。

2015-06-13
用途:
趣味の加工
対象商品:
05828024

小型フライス盤でジュラルミン加工しました。エンドミルの食い込み切り込みがぐっと変わりました。
今までのオイルスプレーとは全然違います。旋盤加工も楽しみです。

2014-09-18
用途:
DIY目的の 旋盤 フライス作業
対象商品:
05828033

購入してから まだ数回しか使っていないが 今までのエマルジョンタイプより仕上がりが
確かにきれいですね。
機材のサビが気になるので 緑にしましたが 赤も使ってみたいです。
少量しか使わない当方には 1000㏄/\5,000は高い。

2013-02-25
用途:
タップ及びドリルビットに
対象商品:
05828033

以前、友人に聞いていたので、いつかは使ってみようと考えてました。ただ、名前から想像してた程ではありませんでしたが、切れが良くなる事は確かだとおもいます。

2016-02-13
用途:
サス鉄のボックスや盤の穴開け工事。
対象商品:
05828024

ホルソやキリが焼けにくい。

2013-04-12
用途:
旋盤・フライス盤での切削時
対象商品:
05828024

名前に引かれて購入しました。
今までなぜこれを使わなかったのかというほど切削性能が上がります。
しかし!臭いは気になりますね。特に、切削中に熱くなってしまって蒸発した時の臭いは
相当なものです。青魚の生臭さというか・・・
でも、切れ味がすごいので継続して購入すると思います。

2人が参考にしています
2013-07-12
用途:
旋盤切削オイル
対象商品:
05828024

いいような、かわらないような。 値段が高いので,いいような気がします。

2012-10-08
用途:
ステン加工
対象商品:
05828024

これなしにステンレス加工はしたくないほど切削油としては信頼していますが、価格とノズルの使いにくさが難点

1人が参考にしています
2012-04-13
用途:
ポール盤、フライス盤、ヤスリがけ、タップ、ダイス
対象商品:
05828024

切削油としての性能は悪くないと思いますが、バルブが不良でボタンを押し下げるとパイプの脇から液が噴き出してきます。押し方によっては出ないこともありますが、まず出るので厄介です。メーカーに不良品ありの通報をした方がよろしいのではないでしょうか。できればメーカー送りにして取り替えてもらいたいです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。
メーカーへ申し伝えます。

国立大学法人九州大学 様2009-07-14
用途:
レシプロソーで試験片を切り出すために切削油として使用。
対象商品:
05828024

厚さ12mmの鋼板から、残留応力測定用の試験片をレシプロソーで切り出す時に使ってみました。
以前使っていた切削油に比べ、刃が長持ちするだけでなく、作業時間も短くなります。
不満な点は、価格が高いことと、ノズルが外れやすい(しかも取り付けにくい)点です。
G’ZOXのブレーキクリーナーのような折りたたみ式のノズルに出来ないでしょうか?