ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)のレビュー

平均満足度 4.80 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK
THK
1,198 / 税込 1,318
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-01
用途:
側条施肥機に
対象商品:
28683456

クボタの旧式な側条施肥機付き田植機には、この手のロッドエンドが使われています。純正の旧式部品はとても高額です。こちらの汎用部品が農業機械の延命の助けとなります。

2023-03-30
用途:
バイクに
対象商品:
06334806

何も言うことなしです。いつも使わせていただいております。

2020-11-12
用途:
バイクのシフトロッドの交換
対象商品:
06298153

必要十分な商品です。安価に交換できました。意外と古いロッドエンドは動きがしぶくなっていますので、定期的な交換が良好です。

HOT BABE RACING 様2019-04-11
用途:
バイクの部品
対象商品:
06334806

他のと比べて良くも無く悪くもなくコスパは抜群ですね。

2018-05-29
用途:
バイク整備
対象商品:
06334806

バイクのチェンジレバーの伝達部にガタが発生して、改善の為にネット上の情報より購入しました。
満足です。

2018-08-31
用途:
バイクの部品に
対象商品:
06334806

さすがメーカー品。間違いないと思います。
次回も同じ物を購入する予定です。

2018-05-20
用途:
バイクのバックステップ用
対象商品:
06334815

精度は流石のTHK製です。特に問題なく使用できました。

2018-04-28
用途:
オートバイのリンク・アームに使用
対象商品:
06334815

一流メーカーの品物で安心して使用できるし、何よりも価格が魅力です。
15%引きをしてくれると、なお嬉しい。

2017-07-08
用途:
社外ステップキットの補修用
対象商品:
06298153

社外バックステップのシフトリンケージにガタが出てきたので全部まとめて交換しました。ステップメーカーからリペアパーツとして取り寄せると、価格が倍くらいするので全交換すると結構な差額になります。今回はTHKの給油タイプを選びましたが、スムーズでガタもなく特に問題はないです。ロッドエンドを全交換すると(ペダルのベアリング軸受は摩耗しませんから)操作感が新品のようになっていいですね。

WEB-ARTS商会 様2017-10-13
用途:
バイクのハンドルダンパー制御に。
対象商品:
06334806

自作・ハンドルダンパーの操作制御に使用。円滑な動きで、問題無く長期に亘って使用できてます。

2016-09-29
用途:
ヨシムラのバックステップの補修用として
対象商品:
06334806

ヨシムラの補修部品と同じ部品ですが、それより安価でした。装着も全く問題がなく、予備部品として1個余分に購入しました。

2016-11-02
用途:
自動車部品の代替使用
対象商品:
06334815

使用間もないので詳細はわからないが現時点では満足している

2015-03-14
用途:
自動車のスタビライザー取り付けに使用
対象商品:
06334815

精度が良く、大変使いやすいです。

2013-11-21
用途:
車のドアの補修部品として
対象商品:
06334824

まだ、取り付けていませんが価格に対して物自体は良い方だと思いました。
この手の商品を単体で購入する場所が少ないので非常に助かりました。

2012-04-04
用途:
バイクのブレーキやチェンジロッドの接続に使用
対象商品:
06298153

ソケット部分?が,もう少し短い物があれば良かったのですが,本商品でも充分満足しています。