EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントのレビュー

平均満足度 4.75 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
94件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-01
用途:
出張時に現場で使用

このメーカーのこのタイプは、昔から家でも事務所でも良く使っています。
少し高くなりましたが、非常に良いと感じます。

2026-03-11
用途:
事務所用電源タップコード
対象商品:
06541981

今まで使用してきた電源コードが
劣化してきたので、新しく交換しました。

2025-03-14
用途:
想定通りの使用。寝床下に幾つかの電源が必要。

まったく問題ありません。ただ、差し込み口にゴミが入り込まないよう、使用していないときにはフタで穴を綴じるスタイルの物が有るかと思いますが、多少、値が上がっても、そのスタイルの物と価格比較で、どちらかを選択購入できると、よりベターかと思います。

1人が参考にしています
医療法人紅蘭会 様2025-10-21
用途:
延長コード

丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。

2025-11-03
用途:
工場で 使用 コンセント不足の 時

工場の方で コンセント不足の時 時々使用します 使い勝手は 普通です

1人が参考にしています
ヴィラ・ウイング 様2024-09-12
用途:
夏は扇風機、冬はフアンヒイターに
対象商品:
06543004

コンセントの前にソフアーやテレビの台などが有る時等直接コンセントが差し込めないので手前にコード付きタップを使用したいが長すぎず且見自kz過ぎず今回このサイズが欲しくて購入しました。今はマンション住まいの人が多い為かコンセント部分が壁などにビス等で固定するタイプが無いので90点にしました。

京免製畳有限会社 様2024-10-22
用途:
パソコンとプリンター
対象商品:
06543004

コンセント部分が直角に曲がるので邪魔にならず良かった

有限会社ao2 様2024-05-17
用途:
展示会設営に使用しました。
対象商品:
06543013

回転式コンセントの動きもよく、タップも最小限でよい感じです。汚れが目立つのはわかりますがグレー部品の部分が白であると露出もしやすいかと思います。

2025-01-10
用途:
レイアウト変更時に使用

発注すれば翌日には届くので大変重宝しています。
商品についても全く問題なく快適に使用しています。

2024-02-15
用途:
家庭の配線用に
対象商品:
06543031

百均で売っているものと違い、コードが太くてしっかりしてます。やはりこういう電気関係のものは、モノタロウさんで買うのが安心です。

奈良市役所 様2024-04-26
用途:
人員増加分のパソコン設置
対象商品:
06541981

人員増加になり、新たな職員の為のパソコン設置に伴う、電源確保に使用。

2024-01-25
用途:
新しいパソコンを設置する為に
対象商品:
09502552

差し込みの口が可動するので使いやすかった
口が3個あるのも丁度いい

2024-07-25
用途:
PCなどの延長コードとして使用しています
対象商品:
06541981

普通に使えて、耐久性もあるように思います。価格も手ごろだと思います。

エールキカク 様2023-11-09
用途:
作業時
対象商品:
06541981

コードはちょうどいい長さで3つの道具を一緒に使えて便利です。

2023-08-11
用途:
扇風機のコード
対象商品:
06543004

デスクに置く扇風機ですが今まではコンセントとの位置関係から少し離れた所から風を送っていましたが、とうとう「延長コード」なるものを購入してみました。近くから風がくるって結構、涼しいものだと感じました。コンパクトで使い易いです

宇都宮電子株式会社 様2023-06-19
用途:
複数の電源を取る時に
対象商品:
06541981

電気屋さんでも購入できますが、手間と交通費を考え、総合的に安く購入できました。

2022-12-22
用途:
器具の電源コードとして
対象商品:
06543013

希望していた用件(長さ・口数・プラグ形状)等を全て満たしていたので発注しました。
便利に使えています。 比較的安価ですぐ届いたのもありがたかったです。

1人が参考にしています
2023-02-10
用途:
屋外での作業時
対象商品:
06543013

屋外での作業時は、電工リールを使用することが多かったが、重量が重く、取り回しが大変だった。本製品は、電工リールから電源を取る際に使用しており、一定範囲の作業時には軽くて便利になった。

2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
06543031

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

2023-04-27
用途:
事務所の配線
対象商品:
06543013

事務所のコンセント配線に使いました。申し分ないです。