マイクロニッパーのレビュー
- 用途:
- 結束バンド切断等
- 対象商品:
- 09996987
いつも購入してます。
切れ味については十分納得できておりますが、使用しているとグリップ部がズレてきます。
改善希望いたします。
- 用途:
- 先端の焼き、先端が、直ぐになめました。
- 対象商品:
- 09996987
この手の、ニッパーや、ラジオペンチなど、5本買いましたが、金属が柔らかいかと思います。もう少し、焼き入れて、加工したほうが、良いと思います。
- 用途:
- 基板配線
- 対象商品:
- 09996987
刃先の研ぎがよく切れ味が良い。
グリップ感がしっくりしてしっかりつかめる
開いた時のストッパがピンではないのがよい。ピンだと減ったりしてばねを無くしたり、開き加減が変わって使いにくくなる
- 用途:
- 基板部品のリードカット用
- 対象商品:
- 09996987
基板部品のリードをカットするのに使用しています。カットに使う力も軽くて、先も精密で細かい所まで使用できます。
ただ、使用を続けていると握りのグリップ部分がずれて抜けてきます。今まで3本使用してきましたが、3本とも必ずグリップが抜けてきました。
同じ経験をされている方々もいらっしゃると思います。
メーカーさんも、もう少ししっかりした接着方法を検討するなど対処してほしいですね。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- プリント基板の実装後のリード線のカット
- 対象商品:
- 09996987
この会社の以前の形はグリップがずれて難儀したけれど、
今回のはどうか改善されているか確認中です。
- 用途:
- 広くない場所でのインシュロック切断等。
- 対象商品:
- 09996987
かなりコンパクトで手の中に収まってしまいますが、
グリップの感触は良さそうです。
なにより、落下防止用の穴が小さすぎず、使い勝手が良いかと思う。
そのうち、他製品のように、グリップが抜けてこないか心配でかなと思うところ。
抜けるようになると落下防止の意味が無くなってしまうので。。
刃部よりも、グリップの耐久性に期待します。
この商品の詳細が載っていないので、参考までに書いておきます。
切断能力
軟鉄線:約φ1.6mm
軟銅線:約φ0.2~2.0mm
刃部硬度:HRC55~63
日本製
商品情報が不足しており、申し訳ありませんでした。刃部硬度が登録されていませんでしたので、登録いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 電気配線の被覆むき,ねじの長さを短く切る
- 対象商品:
- 03342884
刃が強くて鋭い。M2のネジが簡単に切断できます。さらに切った面がキレイなのでそのままナットに通すことが出来ます。値段は高いけどそれだけのことはありますね.