樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型のレビュー

平均満足度 4.29 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業
ルート工業
6,390 / 税込 7,029
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
金蔵寺 様2026-01-12
用途:
ルートボーイ伸縮キャリー

背丈のあるおもいケースや荷物の移動の際、非常に便利ですね。

スタジオハンズ 様2022-07-21
用途:
作業用機械の下に敷き、掃除のとき移動できるように使っています。
対象商品:
17963006

女性の私でもかんたんに組み立てられました。頑丈なキャリーですので、機械を載せても余裕で動かせます。これから、掃除が楽になるのでよかったです。

株式会社イクミママ 様2022-09-20
用途:
什器移動
対象商品:
06723823

全く壊れず、スムーズです。
車輪がゴムであれば(うるさくない)満点です
値段も安いと思います

2022-02-09
用途:
折りたたみケース移動に利用
対象商品:
06723823

折りたたみケース移動には勿論最適です。ただ使うのに自分で組み立てる時、穴の数をあわせて止めたはずが、実際には商品によって長さが違っていたので、締め直しが面倒でした。

2021-08-03
用途:
衣装ケース10個位積んでその下に入れてます。
対象商品:
17962988

衣装ケース(横引出し式)10個くらい積み上げて使うのに下に入れて移動用に使ってますが縁の立ち上りが引出しの下縁に当たってそのままでは開いてくれませんので引出し側一面の立ち上がりの接触する部分をピラニア鋸でカットしましたが柔らかめの素材で5分ほどの作業でした。四方のサイズをボルトどめで決めるのですが衣装ケースにジャストサイズのねじ穴があってピッタリ組む事が出来ました、黄色の素材色も可愛いですね。

2021-08-18
用途:
食品製造の作業現場(冷凍庫から常温環境、高湿度環境でのプラカゴ運搬)
対象商品:
06723857

コストと性能のバランスが良いと思います。
結露環境下での使用が多いですが、車輪や軸、ベアリングどんどん錆びる様な事もありません。(環境次第だとは思いますが、冷凍庫から常温、ドライ環境からウエット、湿度100%の場所も多く割と金属にとっては劣悪な環境)調理排水などが直に接触する場所では使用しないようにしています)
樹脂部分の色数が限られているので、台車の識別に若干苦労します。
また、サイズがある程度調整できるのも良いです。

2021-04-12
用途:
コンテナの整理
対象商品:
06723823

物置内のコンテナを移動整理するために購入しました。組み立ては簡単で、しかも頑丈です。コストパフォーマンスいいです。コンテナが増えたらリピートすると思います。

2020-07-29
用途:
保管製品の移動
対象商品:
06723823

組み立ては簡単、簡易工具も付属。使い勝手に違和感もない。
単純な器具につき、特別の評価みないが、何の問題もない。

2018-08-17
用途:
自室の箪笥の下敷きに
対象商品:
06723875

日本製のように思われますが、原産国表記はありませんでした。
組み立てには、積載物との微調整なども含めると初回は数時間掛かるかも知れません。
慣れれば効率良く組み立て/組み換え作業が進むと思われますが、
それでも頻繁にサイズを変更するにはあまり向かないようにも感じます。
付属の六角レンチが周囲と干渉し易く、タイムロスの主因となり得ます。
私が海外製の安物を多く扱っている事もあるためか、
長さを調節する穴が寸分の狂いも無く適合する様は「お見事!」と思いました。
ちなみに、取り扱い説明書には「コンテナ以外の物を載せないように」との記述があります。
また、長辺パーツと短辺パーツを組み替えると、表記に無いサイズを造れそうです。
(長辺と短辺の寸法の間の長さを不完全に補う形状になるのでしょうか?)

2020-12-03
用途:
板重移動時
対象商品:
06723866

縦横幅を調整することが出来、有り難いが、キャスターが全て自在な為、固定式に取り換え用としたところ、特殊な形状なため持ち前のキャスターが取り付けることが出来なかった。交換用のキャスターを取り扱ってほしい。

1人が参考にしています
2018-09-25
用途:
荷物の搬送時
対象商品:
06723814

今まで使用していた同タイプの物よりもちょっと重いですが、しっかりしているので使い易いです。長さも可変に出来るので値段から考えれば非常に重宝しています。

2017-04-21
用途:
商品配送時
対象商品:
06723866

価格が安いのに丈夫でした。重量が少し重いですが満足です。

株式会社石川弁当 様2014-09-10
用途:
お弁当を運ぶ台車として使う。
対象商品:
06723832

キャスターの締め付けが甘いようでナットが外れることがありました。
組み立て時にもう一度増し締めしております。
メーカーさん今一キャスターのナットを強く締めてください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックしまして、今後の品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

2013-02-14
用途:
資材の保管
対象商品:
06723823

サイズが調整できるので用途に応じて使い分けることができます。組み立ては慣れればとても簡単なのですぐにできますが、ツールとして入っていたナットを締めるための道具が締めづらく少し手間取ります。