テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIのレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)
ハードフレームボディを採用。剛性・耐久性ともに優れています。 指針、測定子は非磁性体。磁気のある環境にも左右されません。 ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 ミツトヨ独自の新構造で指針の作動はとってもスムーズです。 クッキリ・スッパリ・パッと見やすい幅広目盛板を使用しています。 オオイ板の表面は、ハードコーディングを施していますので、傷の心配がありません。 オオイ板の目盛が読み取りやすいフラットタイプ。しかも外枠との一体構造、前面からの油・水の侵入をシャットアウトします。 縦形:ノークラッチタイプです。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 ワイプロ 様2016-11-06
用途:
卓上フライスでのバイスの平行出し
対象商品:
01997021

マグネットアームに取り付けて卓上フライスのバイスの平行出しに使用。普通のダイヤルゲージを使ってましたが大変やり難かったが、てこ式だと簡単です。ミツトヨなので安心ですし、買ってよかった。

2016-11-03
用途:
ロータリーテーブル芯出し
対象商品:
01997003

さすがミツトヨという感じです。てこの動きもスムーズで使用感もOKです。

2016-11-21
用途:
軸のぶれを測定する時
対象商品:
01997082

メーカーものなので信頼できて、使い勝手もいいので満足しています。

2016-03-25
用途:
エンジン
対象商品:
01997012

Good!

2016-01-31
用途:
旋盤での芯出し、フライス盤作業での、面、芯出しなど
対象商品:
01997012

自分は、趣味で機械工作を起こっている者で、プロでは無い事を断っておく。
汎用のダイヤルゲージは持っているものの、「てこ式」では無いタイプなので、
計測する場合に、固定する位置に難があり、いつも計測に時間がかかったり、値
が正確でなかったりしていた。
この製品は、「テコ式」なので、そのような制限が緩和され、又、感知レバーが
敏感で、弱い力でも、正確に追従する為、計測のセットアップがより簡単に正確
になった、再現性も上がった。
また、カンチレバーの先端が細く、小さいので、今まで計測が出来ないような状況
でも、計測が可能となった。
表示の視認性も良く、満足しています。
製品のラインナップが多いので、初めて買う場合は、どれを選んだら良いのか、迷う
かもしれないが、動画サイトなどで実際に使っている場面などを観ると、「こうやっ
て使う物なんだな」と言うのが理解できて、製品の選択にも有用かもしれない。

2015-04-06
用途:
マシニングセンタの測定で
対象商品:
01997021

マシニングセンターの測定で使ってます。
平面度を計るのに使っていますが安定して使えています。
メモリも見やすいからさすがミツトヨです。

1人が参考にしています
株式会社エスエルシー 様2014-09-09
用途:
ガラス研磨のテストで
対象商品:
01996994

使用しやすかったです。

1人が参考にしています
2013-06-01
用途:
回転装置の芯・面の調整
対象商品:
01997003

サイズが大きく見やすい。

1人が参考にしています
2013-03-22
用途:
旋盤での真円チェック
対象商品:
01997046

いつも通りの使い勝手。
以前MonotaROブランドを買ったけれどそれはすぐにピンが紛失してしまったので
やはりミツトヨ製が良いです。

1人が参考にしています
2010-11-02
用途:
ワークの測定及び、芯だし。
対象商品:
01997012

φ8のステムもセットならなお良い。

1人が参考にしています
2007-02-16
用途:
平行度、直角度、穴からの芯だし
対象商品:
01997003

ピクテストに比べて格安で性能的にも劣っていません。改善点はプラケースの中をピクテストと同じようなスポンジで保護して欲しい。

1人が参考にしています