深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.79 (330件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
319 / 税込 351
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
330件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-17
用途:
トラクターのユニバーサルジョイントの取り付け

スナップリングと一緒に購入しました。ベアリングの不良によりヒッチの交換まで迫られましたがベアリングの交換で事が収まりました。
適応サイズを探すのがとても大変でしたがそれも良い楽しみです。

2026-02-02
用途:
オ-トバイのレストア作業

30年近く前の古いスク-タ-(FUSON250)のフロントホイ-ルベアリングの交換に使いました。純正の代替品として、シ-ルドベアリングが欲しかったので、
あえて純正では無くこちらを選びました。ガタが消えスム-ズになりました。

TRIP-FACTORY 様2026-03-05
用途:
オートバイ・整備

バイクのホイールベアリングとして使用しています。両側ゴムシールタイプですので純正品同等で安心して使えてます。

2026-02-07
用途:
除雪機のメンテナンスに使用
対象商品:
00332132

十分対応可能な商品です問題なく使えてますオススメいたします。

2026-01-06
用途:
古いバイクの整備
対象商品:
00331992

モンキーの前後ハブに使用しました
純正品と同じに装着できました

2025-10-21
用途:
カブメンテナンス
対象商品:
00332132

リアスプロケットベアリングの交換に使用。専用工具無しでもボルト、ナット、ワッシャーを使い圧入できました。回転もスムーズでよかったです。

2025-08-01
用途:
スクーターのホイールベアリング
対象商品:
00331922

スクーターのホイールベアリングの交換に使いました。
国内メーカのものはやはり安心です。ベアリングプーラーさえあれば安いので定期メンテナンスがいいです

2025-08-06
用途:
ホイール
対象商品:
00332062

このタイプが主流なのが納得です。
またこのタイプを使いたいと思います。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
NSR50ホイルに使用
対象商品:
00331992

何の問題もなく取り付け出来ました、
純正品に近いと思います。

2025-10-12
用途:
部品

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

三晃アグリサービス株式会社 様2025-02-13
用途:
機械を作動させるための主軸として使用。

注文から納品までの時間が、迅速な対応であった。効率よく業務に使えとても助かりました。

林ミシンサービス 様2025-02-03
用途:
クラッチモ-タ
対象商品:
00332132

普通にクラッチモーターのクラッチ部の交換に使用問題なく交換出来ました。

2025-01-24
用途:
自動車整備

古い自動車部品の販売中止の箇所に使用しました。部品商には、非接触タイプのみの為、モノタロウ様にしました。金額も安いので、助かります。

2024-11-01
用途:
除雪機ベアリング交換
対象商品:
00332132

除雪機のインペラ&オーガのベアリングの交換に純正の代替品として購入しました。交換後作動時の異音も消えてスムーズな回転となり大変満足です。
価格も安く、配送も迅速で満足です。

2024-12-10
用途:
除雪機のベアリング交換
対象商品:
00332062

除雪機のオーガのベアリングに使用しました。信頼のあるメーカーなので満足しています。

タル工房 様2024-08-23
用途:
バイクのホイール、ハブに使用
対象商品:
00332062

接触タイプのがゴミが侵入しにくいそうです。
上手くやればシール部分を外しグリスアップもできます。
自分はウレアグリスを足して組付けました。

佐伯農園 様2024-07-21
用途:
クボタ農機のメンテナンスに使用
対象商品:
00331922

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換に使用しました。
シールがしっかりしているので、土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来るので、重宝しています。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

2025-03-13
用途:
バイクのメンテナンス

メーカー品で品質は問題ないですし、安価で購入出来て満足です

2024-05-07
用途:
自動車整備
対象商品:
00332132

ランエボのドライブベルトテンショナーのベアリング交換で購入しました。まだ交換して
はいませんがNTNは会社でほとんどこのLLUを使用していたのでシール性の良いベアリングです。他社でシールが黒がありますが、この色も交換した感じが出るので良いかも。

2024-06-17
用途:
機械修理
対象商品:
00331992

安くて、不具合もクレームが全く無いので、信用がおけると思います。
最高です