深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.82 (158件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
419 / 税込 461
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
159件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-27
用途:
スーパーカブ(HA02)のメンテナンス

ホイールベアリングの取り換え用に購入しました。純正は片シールですが、これは両シールです。ごみ噛みや吸湿対策にはよいかと。

2025-10-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00333952

早く到着したので助かりました。
機械滑らかに作動しています。

2025-08-06
用途:
ホイール
対象商品:
00333882

精度もクオリティも素晴らしいです。
このシールタイプが主流なのも納得です。

2026-01-07
用途:
TDR50ホイルベアリング
対象商品:
00333882

何の問題もなく取り付け、使用出来ました。
値段も安く満足です。

2024-12-05
用途:
リエフ RS3 リアホイールベアリング

商品がすぐに到着し、商品も装着もスムーズにできて
取り付け後スムーズに作動確認出来て満足しています。

2024-11-25
用途:
旧車のアイドラープーリー用ベアリング交換

旧車のアイドラープーリー用ベアリング交換で使用。
ASSYでは生産中止品なので、助かります。

佐伯農園 様2024-07-21
用途:
農機のメンテナンスに使用
対象商品:
00333882

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換に使用しました。
シールがしっかりしているので、土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来るので、重宝しています。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

2024-01-06
用途:
バイクのホイールベアリング交換用に
対象商品:
00334022

TS200Rのレストアで使用しました。
純正だと部品が高いですが、モノタロウさんのお陰で助かっています。

2人が参考にしています
2024-01-25
用途:
バイク整備
対象商品:
34729816

バイクのホールハブに使います。
安心の、部品品質 最高ですねぇ

2023-11-11
用途:
アイドラープーリーのベアリングに
対象商品:
00334022

フォレスター(SJG)のアイドラープリーのベアリングとして使用しました。交換後1ヶ月ですが異音もゴロつきもでず今の所快調です。

1人が参考にしています
2024-07-17
用途:
整備 バイクのホイールベアリング
対象商品:
00333952

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

2023-08-04
用途:
オートバイのホイールベアリングとして使用
対象商品:
00334092

NTN製なので安心して使用出来ます。
両面接触シール型なので、グリス切れの予防にも貢献すると思います。

1人が参考にしています
2023-06-30
用途:
草刈モアのメンテナンスの為全てのベアリング交換しました!
対象商品:
00334162

元々付いてた物と全く同じで、取り付けも簡単に出来とても満足しているところです。

1人が参考にしています
2023-07-11
用途:
ja11トランスファー
対象商品:
34729816

トランスファーのオーバーホールで使用しました、純正部品ではありませんが天下のNTNなので何も問題ありません。

2023-05-05
用途:
バイクフォイルベアリングの軸受け部に使用
対象商品:
00334022

流石、NTN製なので、回転の渋りもなく非常にスムースで安心して使用できます。

2022-12-20
用途:
バイクホイールメンテナンス
対象商品:
00333812

バイクのフロントホイールのメンテナンスに使用しました。現行品と同じもので満足しました。

1人が参考にしています
2023-03-04
用途:
交換
対象商品:
00334022

ボールベアリングの交換ため購入しましたが、滑らかで使いやすく便利です。

2022-12-14
用途:
バイク修理
対象商品:
00333952

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

2022-10-30
用途:
バイクのハブベアリング交換
対象商品:
00334022

純正品より安く購入出来ました。
また、純正品は片側シール品でしたがこちらは両側シールなのでグリス流失の心配がなくなりました。

2022-10-11
用途:
トラクターロータリー修理用
対象商品:
00334302

旧式のトラクターのロータリーの修理用として購入しそのまま、加工も必要無くそのまま装着して、問題無く使用出来てます