深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.76 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
559 / 税込 615
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
58件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-01
用途:
レッツ4修理

遠心クラッチ内部のローラーベアリングからの異音が発生した為、ローラーベアリングと同時に交換しました。純正のベアリングは片方がオープンタイプなので、両面シールタイプに変更しました。交換後は異音が無くなり快適になりました。

2024-04-24
用途:
スクーターの駆動系整備
対象商品:
00330915

JOGのセカンダリーシーブに使用されている純正ベアリングから異音がしたため、交換用に使用しました。異音は無くなり、快適に走行出来るようになりました。

2023-07-14
用途:
農業機械の修理
対象商品:
00331064

スピードスプレイヤーのハンドルガタ修理のため購入。
分解して寸法調査してこの軸受を選択。
(今はアッセンブリー交換なので、純正部品だとビックリするお値段)
ベアリング代だけで済んだので、安く修理完了出来ました。

1人が参考にしています
2023-05-07
用途:
モペットの整備
対象商品:
00330967

‘73 ホンダ・ノビオ(ホンダ製モペット)のクラッチベルハウジングのベアリングから異音が出ていたので交換しました。 オリジナルでは片面シールを内側・外側其々シール面を外側に向け、中央にカラーが入る構成でしたが、両面シールの2連装でシール性向上?出来たかな? 品質・安心感共に良好!

工藤造園 様2023-05-25
用途:
自転車ハブのベアリング打ち換え
対象商品:
00331012

フルクラムレーシング5のフロントハブのベアリング打ち換えに使用 とても軽くなって
無音でいい感じです

2人が参考にしています
2022-11-28
用途:
整備
対象商品:
00331265

購入前に他店で無名メーカー品(国内製造と、うたったいたが、一切刻印無し、箱にもなし。)を購入しブレスで圧入したところ、強度不足で微妙に変形し異音が出てしまい急遽、こちらを購入しました。比べると外周の金属部分の肉厚がこちらの方が厚かったです。もちろん取り付け後に異音などせず無事修理することができました。私は、これからはベアリングは高くても名の知れた日本メーカー品を買うことにしました。時間を無駄にしたくないし気分も害したくない。

2022-10-01
用途:
バイクのカスタム時
対象商品:
00331161

バイクのリヤキャリパーサポートをフローティングマウントするために使用しました。流石メーカー品といった感じで大変重宝しています。

2022-04-05
用途:
バイク修理
対象商品:
00330915

レッツ4/2014年/CA45A にて、スタンド立ててタイヤを回すと ゴ-ゴ-と大きな異音が出て、調べると トルクカムのボールベアリングが錆び付いていましたので、交換するのに 純正だと海外製品なので、サイズの合う国産NTNで選びました。交換後 静かになりました。

1人が参考にしています
2022-03-27
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
00330967

ドリブンプーリーのベアリングです。
すぐにダメになる純正部品の代わりに使用しました。
両側シールの効果があるのか、耐久性は良さそうです。
同じ規格で、C3隙間というものもあるので次はそちらを使ってみるつもりです。

1人が参考にしています
2022-01-05
用途:
レーサーのホイールベアリング
対象商品:
00331064

トライアルレーサーのホイールベアリングに。ケースが錆びても1年以上は性能を維持してくれる。信頼のNTN製。

2021-05-08
用途:
PCX(JF81)に
対象商品:
00330967

PCX(JF81)のメンテ。ドリブンの異音対策のため使用。問題ありません。

4人が参考にしています
2021-03-14
用途:
pcx JF81 クラッチベアリングの交換
対象商品:
00330967

pcx JF81 クラッチベアリング交換時に使用
両側のシールを外してグリスをたっぷり充填して使ってます。

2人が参考にしています
2021-03-15
用途:
車部品
対象商品:
00331317

アッセンで買えば 高額になりますが、このベアリングがあったことにより 分解して付け替えることができました。

cozycycle 様2021-11-08
用途:
レッツ4系のトルクカムベアリング交換
対象商品:
00330915

純正の半値で購入出来ます。
MonotaROさんには助かって居ます。

1人が参考にしています
有限会社アイマン 様2021-02-06
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
00330967

PCX125のドリブンフェイスの異音修理に使用しました。特に問題なし。

1人が参考にしています
2020-10-08
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
00331317

ベルトテンションローラーのベアリングの交換用に使いました。プレス機でベアリングのみを入替て使用します。性能的には良好です

1人が参考にしています
2020-04-07
用途:
スーパーカブカスタムのアンチサス・リンクロッドをベアリング化
対象商品:
00330967

スーパーカブのカスタムバージョンに装備されてるアンリフトサスペンションのリンクロッドは、両端がゴム製のブッシュです。これを軽く動きやすくするために使用するベアリングが、この6902ベアリングです。アームのブッシュを抜いて、圧入出来るように口径を広げ、内側に外径15mm×内径10mmのブッシュを加工して入れます。サスの動きが軽快になり、コーナリングが安定します。

3人が参考にしています
2019-09-03
用途:
日立の白い皿 (草刈り機)
対象商品:
00330915

DIYの店で 小さいb/gを探したが 小さ過ぎて 見付からず
勤務先のモノタロウ本を見て注文しました
こんな小さいb/gですが草刈りには重要な部品です。
入手できて感謝しています。

2019-07-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00331064

梱包も丁寧で、問題なく取付完了しました。ありがとうこざいました。

1人が参考にしています
グラッツェ ミレ 様2019-09-29
用途:
パーツ交換
対象商品:
00330915

価格もお値打ちで大変役立っています、次回も購入予定です