深溝玉軸受 6200番台 Zのレビュー

平均満足度 4.76 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
299 / 税込 329
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-03
用途:
ディスクグラインダーのメンテナンス

使い込んだディスクグラインダーのメンテナンスにて使用、分解したところベアリングに破損があり交換となりました。同サイズのモノが購入でき問題無く取り付け出来ました。

2024-02-09
用途:
芝刈機の修理
対象商品:
00332507

ブレード軸のベアリング交換。ブレもなく快調に動いています。

2023-06-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
00331947

キッチン換気扇モーター軸受け交換に使いました。
異音がなくなりスッキリです

2022-07-03
用途:
換気扇メンテナンス
対象商品:
00331947

ホームセンターで探したり発注をしてもらわなくて、いいので助かります。
サイズは同じでも作りが違ったりしますので、側面にある品番をよ~く見て注文して下さい。
なんてなめらかです。

1人が参考にしています
2022-09-26
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
00332437

Zシリーズでサイズも豊富で値段も値打ちでいうことなし。

1人が参考にしています
2022-05-10
用途:
原付バイクのハブベアリング交換
対象商品:
00332017

ガタが有る原付バイクの、フロントベアリングの交換に使用致しました。
交換後は、ガタも無くとてもスムーズ回転が出来ます。

2022-04-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00332577

安価で助かりました。
またのいろいろな機会で買い足したいと思います。

2022-06-02
用途:
機械修理に使用
対象商品:
00332297

問題なく使用できます。
ちゃんとしたメーカーで、価格もお値打ちだと思います。
またリピートしたいです。

2022-03-18
用途:
電動工具のオーバーホール
対象商品:
00332087

個別に購入出来る点、安価である点が非常に助かります。

飯塚貴夫 様2021-10-24
用途:
スズキバイクのバルクに当たります。
対象商品:
00332157

バイク等の純正ベアリング部品は長期在庫されている可能性に加え高額となります。値段の安い同刻印のバルク本品がお勧めです。

2022-02-09
用途:
モータのベアリング交換
対象商品:
00332017

ホームセンターより種類があり安価なので助かります。

2021-03-10
用途:
バイクのベアリング交換
対象商品:
00332017

スズキ バンバン75のホイールベアリングの交換に使用。純正と全く同じものが安くて助かりました。

2021-01-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00332157

エンジンコンプレッサーのシャフトベアリングの交換用に購入しました。NTN製ですので品質は間違いありません。純正よりも安く手に入ることが助かります。

エステック株式会社 様2020-11-20
用途:
日立のスライド丸ノコのベアリング交換
対象商品:
00331947

20年間使った日立のスライド丸ノコのメンテナンスのために購入。目立ったガタツキはなかったが、丸ノコのように高速回転するものはラジアル荷重が想像以上にかかっているので、定期交換が必要だと思います。特に丸のこを直接取り付ける軸はラジアル荷重が特に大きいので要注意です。

2020-02-17
用途:
モーターのベアリングの交換
対象商品:
00331947

ZZ と Z で、両側シールドと片側シールドの違いがありますが、素人には解りにくいですね。

1人が参考にしています
2020-11-11
用途:
機械修理
対象商品:
00332157

価格、品質共に大満足な商品です。また次回も注文します。

2020-03-15
用途:
スーパーカブのホイール周りOH
対象商品:
00332087

ホイールのベアリング交換。サイズが違うものを複数使うので配置なども注意しながら

2020-07-25
用途:
バイクのハブベアリングに使用
対象商品:
00332017

純正品と同じ品番なので、迷わず購入しやすいと思います。

2019-04-30
用途:
エアコンのファンモーターのベアリング交換lmp
対象商品:
00332087

さすがMADE IN JAPANです。信頼度が違います。

2018-12-26
用途:
バイクのレストア時
対象商品:
00332087

43年前の旧車CD125K5のレストアに必要でした.ホイールの軸受交換しました.うーん,素晴らしい.