超硬ホールソーのレビュー

平均満足度 3.37 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬ホールソー HYUN JIN
HYUN JIN
   
刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。 超硬チップはサンドビック製です。 金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINのホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。 刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。 【用途】ステンレス板、アルミニウム板等の金属または合成樹脂板(Sタイプセンタードリル/標準品)からベークライト鋼板FRPなど穿孔作業用
87件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-02-09
用途:
アルミ、熱処理前の刃物用ステンレスへの穿孔
対象商品:
06699253

アルミ、ステンともに切削油使用で穴があいた。
チップの剥がれ等今のところなし。
但し、超硬チップの溶接が汚く、目視でも出面が違うので測ると、
掘削面対角で0.1mm直径が違う。
趣味の加工と使用頻度の低い径とかなら構わないが、仕事で使う人は止めておいた方がいいかもしれない。

3人が参考にしています
2010-11-12
用途:
厚さ1mmぐらいの鋼板
対象商品:
06699594

とてもくいつきもよく、使いやすいし
なんといっても値段がGOOD

2012-05-28
用途:
浴槽の穴あけ・ユニットバス壁パネル穴あけなど
対象商品:
06699603

他社製品とも変わらない品質と、コストも低く助かる

1人が参考にしています
2012-05-02
用途:
ss材の穴あけ
対象商品:
06699725

箱を開けて1回目から全く切れない。結局安かろう悪かろう。
お金を返して欲しいぐらい。
やっぱり国産品を買えば良かった。
完全な失敗でした。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
改善に努めさせて頂きます。

株式会社デューポイント 様2011-09-26
用途:
穴あけ
対象商品:
06699244

問題ないように思います

株式会社 エヌワイエス 様2010-12-29
用途:
ダイキャストに31Φで1.5Tの溝を削り出す作業。
対象商品:
06699393

奇麗に削ることができ満足出来ました。

2012-06-27
用途:
表記通りステンレス1.5㎜厚の板に使用しましたが5アナ目で切れません。ボール盤を使用し回転速度も問題ありませんぼで商品がかなり悪いです
対象商品:
06699287

誇大広告と思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2012-03-03
用途:
ステンレスのBOX(t=1.7)穴あけ
対象商品:
06699235

2個明けただけで終わりました。

2012-02-20
用途:
アングルの穴空け
対象商品:
06699253

1ヶ所穴を空けたらダメになった。材質も悪いようで全く使い物にならない。

有限会社佐藤鉄工 様2011-07-12
用途:
薄板の穴加工
対象商品:
06699235

良いと思います

2011-04-21
用途:
ステンレス板の加工
対象商品:
06699296

油を差しながらするとよい 強く押すと刃が欠けやすく思う

ハラエンジニアリング 様2011-08-09
用途:
1.6mm鋼板、SUS板穴あけ
対象商品:
06699472

1.6mm鋼板では切削油なしで使用したが10発は問題なく使用できた
SUS板では切削油を使用したので刃こぼれ等はなかった
超硬刃よりセンタードリルが先に切れなくなるので
下穴処理は必須

2011-10-12
用途:
鉄板の穴あけ
対象商品:
06699357

ドリルで2mmの鉄板に一回使用したら刃が4枚欠けて使えなくなってしまった。

2011-09-11
用途:
1.5mmステンレス板穴あけ
対象商品:
06699314

2ケ所穴を開けたら削れにくくなった。切削油を注しながら使用している、他社のは何年も使っているがよく削れます。

2008-11-14
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
06699305

ドリルの切れ味があまりよくないように感じます。ホールソー自体は良好です。本体と刃とドリルに分解できますので購入したらまず分解してドリルの研磨をお勧めします。 一般に超硬ホールソーは使用方法が悪いとすぐに 超硬刃がとれてしまうのでドリルの刃の研磨とペーストの使用は必要ですね。

都築工芸 様2008-07-05
用途:
鉄板&フラットバーの穴あけ作業
対象商品:
06699357

厚さ6mmくらいのフラットバーも楽に穴あけが出来て重宝してます。たいへん安価なので有難いですね。

2011-11-29
用途:
2tのステンレス 穴加工
対象商品:
06699847

一つ目で軸がまがった。
まったく使えなかった

2011-02-14
用途:
追加メーターの加工
対象商品:
06699594

価格以上の商品。切れ味も文句なしです。

2011-01-21
用途:
プラ、鉄板(薄板)の加工
対象商品:
06699384

安ったので試しに購入、結構良かった
あまり使用しないので、サイズ揃えなどに良いか思う。

2008-11-14
用途:
ステンレス加工
対象商品:
06699384

円高還元セールに気づかず通常の価格で買ってしまいました。
セールではさらに安価で購入できるのでお勧めです。
交換用のキリも販売して欲しいですね。