超硬ホールソーのレビュー
- 用途:
- t1.6mm鉄板材を塗装の上から空けました。
- 対象商品:
- 06699612
削った感じは他の物と相違ありません。
しかし、センタードリルがブレていてキチンと丸い穴が目標のサイズであいているかが定かでは無いです。
- 用途:
- ステンレス板の穴開け
- 対象商品:
- 06699427
使用する前の問題あり。センタードリルが固定されない、ねじ切り不完全の為芋ねじが途中でとまる。超硬刃も不安定。
ご意見ありがとうございます。
初回の加工時の力でしっかり固定されると思います。
それでも不安定な時は遠慮なくお申しつけください。
- 用途:
- ダイヤストにΦ100MM T=1.5MMの溝を掘る作業に使用
- 対象商品:
- 06699393
ドリルチャックが細く口(3本ツメ)で強く締めると軸に不均等に閉まり回転させると軸が変心してブレが発生してしまい、太軸のチャックを購入して(3本ツメ)でチャックをした所、変心が納まりました。
軸をもう少し硬いものにした方がよろしいかと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- アルミ薄板の穿孔
- 対象商品:
- 06699262
このシリーズをアルミの薄板の加工専用に十数種購入しましたが,超硬の割に安価なことと,さほど高精度を要求する穿孔ではないので気軽に使っています。
刃が素材に噛み込み止まることがしばしばありますが,その際使用しているボール盤はトルクがさほど強くありませんから刃を飛ばすことはありません。しかし強力なものでは容易に刃が欠けるでしょう。
簡易な部分や薄物での使用が無難であり,高精度や耐久性を期待する商品ではないと思います。
- 用途:
- 鉄板、ステンレス板への配管部材、溶接取り付け用穴明け。
- 対象商品:
- 06699567
刃先の形状からか、国産より切れが悪く、キーキー音がうるさかった。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
- 06699357
ステンレスのボックスに使用したら、1回で歯が欠けた。5回使用したら、歯が無くなり終わりだ
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 鉄板の穴開け
- 対象商品:
- 06699314
26ミリと23ミリを同時に購入しました。
26ミリは若干のセンターぶれはあるものの切れ味も悪くなく問題なく使用できました。
23ミリは初回にキリが折れ手持ちのドリルに変えて使用したところ、4カ所ほど開けたところで異音が発生し、確認したところチップがところどころ欠けていました(脱落でなく一部が欠けていた)
1.どちらもセンターが出ていない
2.上記のように個体差がある(品質管理に問題あり?)
私は金属加工の仕事ではなく自分で使用する機械類の修理や改造に使う程度なのでなんとか使えましたが、上記の理由により金属加工のプロには向いていないと思います。
- 用途:
- シマ鋼板に穴あけ
- 対象商品:
- 06699235
値段は大変安くて嬉しいのだが二か所か三か所切るともう滑って開かなくなる。もう少し切れてくれると嬉しいけど値段なりと思うと納得かな。
消耗品だからたのめば゛直ぐに来るから満足かな
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- アルミ板の穴空け
- 対象商品:
- 06699244
ドリルは差し込み式になっていて取り外しが出来るのは良いが、
差し込み穴が緩く、ドリルがセンターに収まらないので目視で芯ブレが出ているのが確認出来るくらいセンターがブレていた。
超硬ホールソーとしては価格が大変安いので値段相応なのだろうか?
- 用途:
- Φ70アルミ蓋作製(ボール盤にて)
- 対象商品:
- 06699271
皆さんがお話されるようにチップが飛びやすいです。アルミA6000番台で使用していますが、外周から少しずつ欠けていきます。油使ってるんですけどね・・・
- 用途:
- 0.8ミリほどの板に穴を開けます。一度にたくさんの穴を開けるので耐久性が求められます。
- 対象商品:
- 06699402
今回は300個以上の穴を開ける作業用に6個購入しましたが、ひどいときには5個ほど穴を開けたところで歯が全部なくなりました。次回は他のもので作業することにしています。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。