温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7のレビュー

平均満足度 4.43 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定
最高温度と最低温度がわかる便利な壁掛け式温度計です。 最高最低温度はワンタッチでリセットできます。 見やすい大きな目盛数字 やわらかなフォルムで雰囲気をこわしません。 【用途】工場、倉庫で日々の最高最低温度の管理に。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-23
用途:
圃場の温度確認に
対象商品:
06711573

山にある圃場の外で3年近く使っていますが、今のところ、壊れもせず使用できています。夜の最低気温がわかり、便利です。

前田建設工業株式会社 様2020-02-08
用途:
コンクリート養生
対象商品:
06711573

最高最低温度が分かりたくて購入しました。
10年前位から、各現場で使用してきました。

2020-03-04
用途:
ハウス内温度の管理
対象商品:
06711573

使い勝手に問題は感じない。
通常に使用していれば費用対効果はじゅうぶんだと思う。

藤田農園 様2019-09-03
用途:
ハウスの温度管理
対象商品:
06711573

ハウスの温度管理がしやすくなった。事故を防ぐ事が出来る

2019-01-20
用途:
農業における温度管理
対象商品:
06711573

到着時,水銀柱が切れていましたが,添付の説明書により楽に解決しました。簡素ですが,各種対応について丁寧に説明されています。
リセットも簡便な操作で,助かります。

バウンティラボ小笠原 様2019-04-16
用途:
野外での記録用
対象商品:
06711573

使い勝手もシンプルで、雨にも強く知人にも勧めました。もはやこれ一択です。

2019-02-04
用途:
冷凍庫管理
対象商品:
06711573

新規冷凍庫の管理の為購入しました。それほど精度を求めていないので十分です。

2018-11-27
用途:
毎日の気温の記録
対象商品:
06711573

作りがシンプルで、使いやすいです。まだ数ヶ月ですが、壊れにくそうです。

山田農園 様2018-10-30
用途:
トマトハウス内の温度管理に使用
対象商品:
06711573

夜温と昼温の管理で、最高最低の記録のできる温度計として2台求めました。
到着時、どちらも水銀が切れていましたが、まともに作動しているみたいです。
しばらく2台を同じ場所に設置して個体差を確認しましたが、1度程度の差なのでまあ値段にしては良好かなと思います。

2019-07-29
用途:
ハウスの温度管理
対象商品:
06711573

値段の割にいいです。手ごろで使い買ってが良くてとてもいいです。

2018-09-26
用途:
一日や数日間の最高最低温度を調べるため
対象商品:
06711573

使い方もとてもシンプルで使いやすいでです。視認性においても文字の大きさもちょうどよいです。

1人が参考にしています
電気保安札幌 様2018-08-05
用途:
家庭の健康管理
対象商品:
06711573

水銀なので長期間、誤差の変化が少ない
リセットボタンはスムーズ
コンパクトで温度も読みやすい
お買い得、再購入した
水銀の切れがあったが、簡単に繋がり問題ありません

1人が参考にしています
2018-03-29
用途:
ハウスの温度測定
対象商品:
06711573

以前、使用していた最高最低寒暖計が、紫外線にやられて、メモリが読めなくなったので購入しました。この商品は、2年たってもメモリの文字が紫外線にやられず、しっかり読めるので、リピートで購入です。

2人が参考にしています
2018-03-25
用途:
ビニールハウスの温度管理
対象商品:
06711573

ビニールハウス内で育苗しており、その場で温度履歴が一目で解り、しかも価格が安く助かります。

2人が参考にしています
2018-04-04
用途:
農業用ハウスの温度管理
対象商品:
06711573

早速使っています。毎日の温度変化(最高・最低)を目で見ることができ、重宝しています。

1人が参考にしています
2018-03-21
用途:
ハウス内の温度管理
対象商品:
06711573

数字が読みやすいが数字をもう少し大きくしていただけると更によみやすくなります

1人が参考にしています
2019-08-23
用途:
ビニールハウス内の最高最低温度の記録
対象商品:
06711573

4台中1台は最高温度が測定不能。青色の虫が水銀内に埋もれてしまう。説明書の通り直しても、毎回発生して使い物ならない。価格相応化?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2018-05-01
用途:
作業環境の温度管理用
対象商品:
06711573

商品は届きましたが、水銀が数か所切れていて使用できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。初期不良の可能性がありますので、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

2017-02-11
用途:
作物の管理
対象商品:
06711573

年間を通じて0~40℃で使用。風雨にさらされても結構いける。0~1℃と左右の温度差は比較的少ない。値段も安い。

2人が参考にしています
2016-08-17
用途:
生コンクリートの品質管理に
対象商品:
06711573

他社が使用していたのを見て便利そうだったので購入