標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)のレビュー

平均満足度 4.53 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)
   
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-01
用途:
望遠鏡の焦点出し
対象商品:
06754571

天体望遠鏡のドロチューブの繰り出し量を想定するのに使ってます。
大きく見やすい表示板で、夜間の視認性も良いです。

2021-05-28
用途:
ボールジョイントのガタ測定
対象商品:
06754587

さすがに精密計器なので有名メーカー製でないとね。ゲージ外側にリミット針が付属してあり便利です。

2021-03-19
用途:
木工旋盤の振れ調整
対象商品:
06754571

さすがのメイドインジャパン。動作も安定し耐久性もありそうです。これで文字盤の字がもう少し大きければ最高です

2021-06-02
用途:
自動車整備の各部測定
対象商品:
06754587

リミット針が標準で付いてあり便利です。ロアアームBJガタ測定、プロペラシャフト振れ測定等、色々使えます。ただ、旧モデルで購入しました。残念。

2019-10-13
用途:
車のメンテ
対象商品:
06754571

デファレンシャルのクリアランス確認のため購入しました。餅は餅屋の言葉通りで、楽々調整完了でした。

2019-01-25
用途:
フライス作業の治具調整
対象商品:
06754571

フライス作業の治具調整用に導入しました.ミツトヨ製ですので,本質的な使用,操作には全く問題は無いと思います.但し,目盛りの固定用のネジ部が付いているのですが,容易にずれてしまい,少し緩めているだけで本体から外れます.現状,大変使い難く,取り外しています.負荷が掛からないのに厚い金属で作られており,もっとシンプルな方法で固定できると思います.

上村電気 様2019-01-07
用途:
機械設備管理
対象商品:
06754571

ポンプ、ファンの芯だし等に使用しています。保守管理に十分な精度で使用感も良いです。

村田ボーリング技研株式会社 様2019-08-10
用途:
研摩芯出し時
対象商品:
06754571

メーカー品ですので全く問題ありません。
古いものは何十年も使っています。

2019-07-20
用途:
治具取り付け心出しなどなど。
対象商品:
06786482

計測器はミツトヨで統一しているんで、ほかのメーカー使ってない関係で比較できませんが、これがないと何もできません、お世話になっています。

株式会社伊賀モータース 様2018-02-09
用途:
ホイルの変形確認
対象商品:
06754571

ダイヤルゲージのアタッチメントも多くあり、色々な測定が出来るのでコスパはバッチリです。

2017-06-02
用途:
旋盤・フライス盤による切削作業ほか
対象商品:
06754571

計測精度など高品質であり、また使用感もしっくりくる等、使いやすさが抜群である。

2017-03-20
用途:
機械据え付け メンテナンス
対象商品:
06754571

標準タイプダイヤルゲージは、いつも この型式を愛用しています。

2017-12-20
用途:
自動機の平行だし
対象商品:
06754571

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

2017-10-02
用途:
ガラス板の研磨用に購入しました。
対象商品:
06754571

一流品がこの価格で買えるのが素晴らしいと思います。

2016-11-06
用途:
クランクの計測、芯だし
対象商品:
06754571

原付のH型コンロッド交換の際ついでにクランクの計測、芯だしのために購入。まだ使ってないですが、良さそうです。

1人が参考にしています
2016-06-14
用途:
モーター芯出し
対象商品:
06754571

すごく使いやすくて3つも購入しました。

2016-05-29
用途:
3Dプリンタの調整時
対象商品:
06754571

精度も問題ないと思う
検査証もあり信頼できそう

2016-03-23
用途:
平行度のチェック
対象商品:
06754571

ミツトヨのゲージを手に入れました。嬉しいです、堅牢に作られていて流石のメーカー品だと感心しました。

2015-12-15
用途:
溝深さの測定
対象商品:
06754571

精度は高いです。キャップの溝深さの測定に使用しましたが、使い勝手良く満足できる製品です。

2017-01-12
用途:
作業台の平面性測定
対象商品:
06754587

正面と側面の図面に取付金が記述されているので、添付品が付属されていると勘違いした。余分な情報は誤解の元。
取付金具は別売品、商品情報が不親切。
未経験者には2時にある金具の使い方が不明。

1人が参考にしています