オイレス70Bドライメットブッシュのレビュー
- 用途:
- バイク(GB400)メンテナンス時
- 対象商品:
- 00456136
リアショックアブソーバーの左右上部取り付け部のブッシュとして使用、寸法(内、外径、長さ)がピッタリで使用感良好です。
- 用途:
- オートバイメンテナンス
- 対象商品:
- 00456066
リピーター購入。 ベアリングの組めない箇所へ使用。シフトシャフトやレバーピボット穴に使用しました。
耐久性も問題ありません。
- 用途:
- グリス式フロントフォークのカラーとして
- 対象商品:
- 00456601
グリス式のフロントフォークはカラーの樹脂がすぐに減ってガタが出てしまうのでこちらで厚みを補強しました。サイズも色々あるので助かります
- 用途:
- 籾搬送コンテナ
- 対象商品:
- 00456276
型式が判らず破損部品の寸法だけで検索したところオイレス工業社製のドライメットブッシュと判り発注依頼しました。個々に包装して在るので保管管理し易い。
- 用途:
- 除雪機修理用に!
- 対象商品:
- 00456075
除雪機の部品が 規格品を使用していたので番号からこの製品を見付け購入! 早速交換 ガタが無くなり動きもスムーズになりました。 オイルレスメタルとは言えグリスを塗布した方が長持ちするかも?
- 用途:
- 手巻きウインチのパーツの代用品として
- 対象商品:
- 00456416
手巻きウインチメーカーから修理不可の製品なのでパーツ出せないとのこと。自己責任でパーツを探しました。まだ装着していませんが合わせてみたところ大丈夫そうです。サイズが多種類あってよかったです。
- 用途:
- マニアックなスクーターのサスペンションの可動性向上に
- 対象商品:
- 00456023
125スクーターのリアサスペンションのカラーとして使用しました。
少しでも作動性能を向上させるためです。
装着の1年後に耐久性を分解確認しましたが、コーティングはネジ山が当たっている部分以外は特に剥がれておらずで優秀です。
問題のネジを交換し、これから他の車両にも使用したいと思います。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 00456136
サスペンションのブッシュに使用しています。一度組むと、中々給油しない場所なので、オイルレスは非常に助かっています。
- 用途:
- B&D社製ジグソーの修理
- 対象商品:
- 00455944
アメリカにいた(40年ほど前)頃、購入し使用してきたジグソーが寿命となりました。寿命の原因は、モーター軸の軸受けの摩耗でしたが、この軸受けを取り外し、外周にカーボンチューブで外径11φに調整してエポキシ系樹脂で封印。軸を10mmほど移動させ、歯車部分を十分に噛み合わせますと、まだまだ使えるまでに修理できました。
- 用途:
- DIYで使用
- 対象商品:
- 00455996
自作の木工道具の軸受に使用。やはり木に穴を開けただけの状態とでは軸の動きが雲泥の差です。
他にも色々なブッシュがあり数個単位で購入できるのはありがたいです。また、近くに売っているところがないので助かりました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 00456084
YAMAHA SDRのフロントエンジンマウントブッシュの代用にしました。問題なく使えます。
- 用途:
- 重機のメンテナンス
- 対象商品:
- 00456346
小売店での扱いが少なく通販で扱って貰うと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。