Oリング Gシリーズ(固定用)のレビュー

平均満足度 4.57 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Gシリーズ(固定用) NOK
NOK
47 / 税込 52
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
118件中 101~118件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-13
用途:
ビデオ水中ハウジング

20年前のビデオ水中ハウジングを今のビデオ用に加工して使う為、Oリングを求めていました、内径&太さが判らず色々買いましたが・・・やっとヒットするOリングを買えました、此れで13年ぶりのランギロアの海が撮れます。

ハローサービス 様2017-10-23
用途:
加圧給水ポンプ減圧弁に使います。
対象商品:
00482422

減圧弁が経年劣化により寿命を迎え(ポンプ回転が止まると急激に水圧が下がり基盤がガチャガチャ切り替わる)メーカーに交換を依頼(1台)、以前は20万円で出来ますとの事だったが、今回は27万円も掛かりました。外した減圧弁を見ると中のチャッキ弁に付いている3㎜×50㎜のゴムパッキンが破れているだけで動きもスムーズです。安価に希望サイズのオーリングを調達することが出来た事で、追加の2台分で54万円も掛かるはずだったのに数百円で済みました(3㎜×50㎜ゴムパッキン交換で正常に機能しています)。

2012-09-22
用途:
BOXの固定
対象商品:
00482431

固定用にして、見ばえも良く満足です。

2013-11-04
用途:
保守用
対象商品:
00482431

細かい部品でも当日出荷が多く助かってます。
もちろん、この商品の品質に問題はありません。

山本物産株式会社 様2013-07-06
用途:
ポンプのメンテナンス
対象商品:
00482045

良かったです

2015-10-11
用途:
LP洗浄用レーベルカバー
対象商品:
00482045

レコード洗浄時に使用するレーベルカバーのパッキンが劣化したので交換しました。問題なく使えますが、締めこんだ時に外に逃げるので、もうワンサイズ内径の小さいほうがよかったかも?

2013-01-15
用途:
バイクのメンテナンスで使用
対象商品:
00482431

趣味でバイクのメンテナンスを楽しんでおりますが、バイクに使われている部品は一般の量販店(カイ○ズやカー○)では入手し辛いものが多く、色々な販売店を廻って探す手間が大変でした。初めはバイク仲間の口コミで教えてもらい、モノタロウさんを利用させていただいてからは、ネットで簡単に検索し、オーダーをするだけで自宅にすぐに配送されますので(最初はあまりにも早く届いたので、ビックリしました)非常に助かっています。今後とも利用させていただきますので、よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
2012-10-03
用途:
オートバイのレストア
対象商品:
00482377

古いオートバイを レストアする際 メーカー供給が既に停止で、汎用品の応用が欠かせない。。
試用したOリングは 品質的にも十分満足する。。 もちろん価格的にも。

2012-10-15
用途:
固定用シールパッキン
対象商品:
00482115

納期、価格とも満足です

A&U インターナショナル 様2012-07-26
用途:
パワーステアリングの修理
対象商品:
00482431

特に問題なし

2012-04-30
用途:
農業機械の水止めパッキン
対象商品:
00482465

同じものでしたので満足です。

株式会社喜田アイデイア 様2017-09-12
用途:
水周りに
対象商品:
00482422

少し硬いような感じですが、使って時間がたって無いので未だわかりませんが、現状では、別に問題は無いです。

2017-02-23
用途:
灯油ドラム缶の蓋パッキンとして使用。
対象商品:
00482404

以前にも購入してます、6年以上使用してますが、劣化は見られません。
再度購入です。

2013-07-13
用途:
携帯缶用Oリング
対象商品:
00482377

長く使用するとひび割れがします。あたりまえ!

小平経営管理研究所 様2017-05-08
用途:
水槽用ヘッドパッキン交換
対象商品:
00482097

残念ながら線径3.5ないとつぶれ代が足りないみたいです。

ken2企画 様2013-10-15
用途:
水中ビデオライト用バッテリケース
対象商品:
00482361

純正品が直径37.5㎜,φ2.5㎜と特殊なためダメもとで購入.やはり太過ぎでダメでした.

2013-02-04
用途:
ドレンのパッキン
対象商品:
00482465

まったく問題ありませんでした。漏れなし。

2012-03-02
用途:
農水バルブに付いてる商品です 古くなったので取替ました。
対象商品:
00482413

満足度№1です