ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)のレビュー
- 用途:
- 家庭でケーブル等の圧着作業
- 対象商品:
- 33031957
今まで安い圧着ペンチを使用していましたが、この製品を使用したら楽に圧着が出来て見た目も綺麗で安心して使っています。
- 用途:
- 趣味の電子工作
他の大きいサイズの圧着工具同様の機能を持ち、非常に軽い力で端子が潰せる。それなのにコンパクトで、ニッパー程度の大きさしかありません。机上の納まりが良いです。
激安電工ペンチから圧倒的進化を果たしました。大満足です。
- 用途:
- 端子サイズ変更の改造作業時に使用
- 対象商品:
- 33031957
安い工具とこの工具を同時に両方購入して比較したところ、この製品はとてもオススメできる。安い工具は、圧着後に自然に戻らない(開かない)、端子が工具に食い込んで外れない、取手が長いので作業スペースが必要、でとても使い難い。
この製品は、取手を深く押し込むと自然に戻る(端子部が開く)、端子が工具に食い込むことが無い(圧着部の加工形状が角処理してある)、取手が短いので作業し易い、など多くの利点がある。次回以降は少し高くてもこの製品を大量に購入する予定。安くても使い難い工具は結局ゴミになる。
- 用途:
- 精密機械・装置の電気制御回路の配線作業時
- 対象商品:
- 33031957
0.5SQの配線を裸圧着端子で圧着するために、このロブスター、ミニ圧着工具、AK-2MAを選択して購入しました。実際に使用した結果は、手になじんてとても使いやすく、軽い力で確実に圧着することが出来ました。しかも、0.3SQ~5.5SQまでの圧着が1丁の工具で出来る事はとても作業効率が良くなりまして満足です。
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
- 35085838
問題ありません。コンパクトで非常に使いやすいです。
購入される際には圧着のダイズのサイズパターンがいろいろあるので使用に合わせて選ばれることを忘れずに。
- 用途:
- 小さくてgood
- 対象商品:
- 35085838
片手サイズで握れるので8sqサイズの工具より早く圧着できます。
AK2MAと比べ圧着する方向が一方向なのでサイズを変えてもひっくり返す必要がないですが、0.3、0.5sqサイズがないのがトレードオフ
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
- 33031957
配線作業に使用しています.最大で5.5迄ですが,片手で作業でき,使いやすいと思います.これまで,最大8や22の工具を使用していましたが,実際に行う作業のほとんどは1.25か2.0のため,もっぱらこの工具を使用しています.
- 用途:
- 制御盤組立作業
- 対象商品:
- 33031957
画期的です。
0.5sqから5.5sqまで工具を替える事なく作業ができます。
全長も短く取り扱いが楽です。
圧着時の握力も少なくて済みます。
- 用途:
- 圧着端子のカシメ
- 対象商品:
- 33031957
幅広いサイズに対応しているのにコンパクトなので腰袋に一丁入れていくのにたいへん重宝します。握った感じもわりと軽いので良い感じです。
- 用途:
- 端子の圧着
- 対象商品:
- 33031957
コンパクトなので持ち運びに便利。
通常サイズのものと比べても、特に力が必要なわけではない。
グリップも握りやすい。
- 用途:
- 低圧ケーブルの圧着に使用します。
- 対象商品:
- 33031957
3.5と5.5を同じ所で圧着するのは、いいのでしょうか? ちょっと不思議です。
ご意見ありがとうございます。