ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)のレビュー
- 用途:
- 自動車整備
錆が無く良いが、ロック機構すが使いにくい、ロック無しも欲しい
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 車の自家塗装
購入して届いてから直ぐに
ホースに取り付けた状態で50cm程度の高さからコンクリートの地面へ落としてしまい
商品画像の左側の黒い部品に亀裂が入り割れてしまいました
今の所エア漏れ等無く作業に支障はないのですが
ゴム巻いたほうがいいみたいですね
- 用途:
- これはいい
- 対象商品:
- 02110753
鉄製のソケットしか使用したことがなかったんですが。
鉄製よりはめやすいです。
ロックもかけたまま差し込めば外れませんし、フリーの状態で差し込むことも
可能なので安全性は高いと思います。
さびないのもいいと思います。
気になるのは耐久性ですね。
あと圧を抜かないでプラグを抜くときに、鉄製のものより強く飛びぬけるので外すツールを
きちんと持って抜くようにしたほうがいいです。
後ねじをなめたという感想があったので手締めでほとんど締めてその後残り1/4ほど回して
しっかりロックできました。
プラスチックなのでトルクのかけすぎは厳禁です。
- 用途:
- FRP加工業
- 対象商品:
- 02110744
耐久性は大変良いと思います。
FRP加工業で10年酷使していますが壊れる気配が無いです。
金属製に比べて当たりが柔らかいので脱着がスムーズで、
大変軽く作業もしやすく疲れにくい上に、
外した時に商品の上にうっかり落としても相手を傷つけず安心です。
今後は金属製のカプラーを買うことはないでしょう。
- 用途:
- 既存のカプラから交換
- 対象商品:
- 34732205
このメーカーのカプラを以前交換しお気に入りです。
良い所・軽い、漏れない、Lock構造が有る等の使い勝手が非常に良いですね。12×8のホースサイズのカプラがホースリールに付いていた物がエアー漏れが頻繁にするようになってきた為に交換しましたが、非常に良好です。
以前交換した物が一年位使用していますが、全く問題ない事から樹脂製でも耐久性は問題無さそうです。以前に金属製の安価品半額程度の物を交換した事が有りますが、ノーブランドの安価品は全くダメでした。直ぐにエアー漏れや、接続が出来ない状態になりましたので、ノーブランド安価品は避けた方が良いですね。
良い商品でお勧めできます。
- 用途:
- タイヤ交換 エアーソケット
- 対象商品:
- 34732205
ソケット部に、脱落防止ストッパーがあり、連結して引っ張り使用してもショックを受けても外れなく安心
- 用途:
- エアツールの接続
- 対象商品:
- 34732196
今まではメタルのものばかり使っていましたがこれは軽くていい感じです。ただ耐久性はどうなのか長く使っていないのでわかりませんが。
- 用途:
- エアツールの接続
- 対象商品:
- 34732196
今まではメタルのものばかり使っていましたがこれは軽くていい感じです。ただ耐久性はどうなのか長く使っていないのでわかりませんが。
- 用途:
- エアーコンプレッサー ←→ 釘打機・エアーガン等
- 対象商品:
- 02110744
市販のウレタンエアーホースに付いていた物はワンタッチカプラーでは無かったので交換用に購入
ロック機構が付いているのですが、慣れないせいか外す時にとまどいます
ネジがなめる事はありませんでした 勿論最後迄締める様な事はしていません
常圧ですので手締めした後90度(1/4回転)程工具で締めるだけで良いと思いますが・・ 抜けなければ良いのですから
- 用途:
- エアダスターとウレタンホースの接続
ウレタンホースに取り付けようとしましたが、プラスチックのネジ部がなめってしまい最後まで締め付ける前に空転。モノタロウさんを通じて日東工器に問い合わせましたが、他社メーカーのホースを使用の場合、そういうこともあり得るとだけの返答。とりあえず使えてはいますが、ネジ部を金属にするなどの改良を期待します。ちなみに使用したのはトラスコのホースです。