マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)のレビュー

平均満足度 4.45 (96件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器
日東工器
1,398 / 税込 1,538
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
96件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-30
用途:
炭酸水作成
対象商品:
02113921

炭酸水作成紹介にあったパーツとして購入。ちよっとお高めな金額と思ったけど、ワンタッチで繋がり、しっかり炭酸ガスをツメてくれて、強炭酸水にしてもエアー漏れも水漏れもなく自宅で炭酸水づくりに貢献してくれています\(^o^)/

2人が参考にしています
2023-02-19
用途:
炭酸水製造
対象商品:
02113921

これをペットボトルのキャップに取り付け、炭酸ガスボンベに繋ぎ炭酸水を作っています。長い間使っていると若干のエア漏れがでる個体もあります。

2人が参考にしています
クリエイティビティ 様2021-11-13
用途:
エア配管時
対象商品:
02113921

他メーカーのものと比べてネジ部の足が多少長い。
M5の細いネジなので少しでも長いほうが安心できるので満足。

1人が参考にしています
2021-10-16
用途:
炭酸水の作製
対象商品:
02113921

炭酸水を作るのに便利ですが
締め付けに注意してください
力を加えすぎると真鍮なので
すぐに折れます。

2人が参考にしています
2021-09-26
用途:
CO2充填用
対象商品:
02113921

CO2充填用にこれがあると便利です。値段がもう少しこなれるといいですね。

株式会社東京アドバタイジング 様2021-06-09
用途:
ミドボン炭酸水用
対象商品:
02113921

ペットボトルに装着したまま冷蔵庫に寝かして入れても漏れも無く助かります。
いくつでも購入しておきたい部品だけども他の部品よりも高いからセットで安く販売して欲しい。

1人が参考にしています
2021-05-30
用途:
炭酸水作成用
対象商品:
02113921

購入から5年以上経過していますが、いまだに壊れる気配を感じさせません。

2020-12-22
用途:
炭酸飲料用のペットボトルに取り付け、CO2ボンベから0.4MPaくらいの圧力で封入し炭酸水を作る
対象商品:
02113921

カプラーはMC-055Mを使用していますが、3年で圧力に負けて抜けるようになりました。ソケット、カプラーいずれが故障かわかりませんが、はめ込み部の摩耗が原因のようです。真鍮製なので仕方ないかもしれませんが、SUS製だと\2,690もするので寿命とあきらめ再購入しました。カプラは1個、ソケットは2個を交互に使っていましたので、カプラの故障の可能性が高いと考えています。

2020-10-25
用途:
炭酸水作成のためボトルキャップに取り付け使用
対象商品:
02113921

3個のボトルに使用していますが耐久性も問題無く今も炭酸水を作るときにつかっています。
このプラグはお勧めです。

1人が参考にしています
ゆめ運送 様2020-05-12
用途:
炭酸水作成用として
対象商品:
02113921

自分は5ミリドリルで穴を開けキャップに取り付けました。
炭酸注入後普通のキャンプと付け替えてもそこそこの炭酸を維持してました。
ハイボールを作る炭酸ですが十分満足です。

2人が参考にしています
2020-06-07
用途:
ステイホームのため
対象商品:
02113921

ミドボンで自作炭酸水用に購入しました。期待どおりの製品で、格安炭酸水で毎日楽しんでいます。

1人が参考にしています
2020-08-08
用途:
炭酸水の自作用
対象商品:
02113921

ねじの締め付け過ぎに注意して下さい。
簡単に破損して買い直しました。
製品自体は漏れもなく満足です。

田舎の便利屋イナガキ 様2020-07-16
用途:
炭酸水を作るために
対象商品:
02113921

素晴らしい商品です 一切空気がもれません
ペットボトルの蓋に装着していますが、冷蔵庫で保管するのにも邪魔にならず、炭酸も一切抜けません 安心です

2020-05-30
用途:
自作炭酸水メーカー
対象商品:
02113921

ミドボンを使った自作炭酸水メーカーには必須アイテムです。期待どおりの品ですよ。

2020-02-16
用途:
炭酸水作成に
対象商品:
02113921

ペットボトルのキャップに取り付けて炭酸水の作成に使用しています。
使い勝手もよく重宝しています。
リピート商品の2個目です。

2020-02-05
用途:
炭酸水の作成
対象商品:
02113921

炭酸ガスをペットボトルに封じ込めるには十分です。できれば逆流防止弁付きのものもほしいです。

Piatto 様2019-10-05
用途:
ペットボトルのキャップに取り付けて炭酸水製造に
対象商品:
02113921

ペットボトルのキャップに取り付けて炭酸水の製造に使っています。
小型なのでキャップに余裕でおさまります。

ホシザキ阪神株式会社豊岡営業所 様2019-05-30
用途:
炭酸水を自作する為
対象商品:
02113921

簡単に炭酸水を自作することが出来、大変満足しております。

2019-05-26
用途:
自作炭酸水メーカー
対象商品:
02113921

マイクロカプラー(メス)の着脱も簡単で使いやすく、良かったです。

2019-03-23
用途:
炭酸水を作る

1.5リットルの炭酸水ペットボトル作製用に購入しました。キャップに4.5ミリドリルで穴を開けてジャストフィット。付属しているワッシャーを外して5Mステンレスのナットを内側から閉めました。ワッシャーを外せば5Mナットもほぼジャストフィットでした。

3人が参考にしています