PRESTO(ストレートタイプ)のレビュー

平均満足度 4.65 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)
HAKKO(白光)
3,898 / 税込 4,288
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。 【用途】リレーやコネクターのはんだ付け
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-10
用途:
修理
対象商品:
02210521

急加熱は、意外と便利でした。少し高かったがこちらにしてよかったです。

植原興業 様2022-08-08
用途:
車の配線等
対象商品:
02210521

一気に加熱するので使いやすいです。今まで安物しか使った事ないので、違いを痛感しました。

1人が参考にしています
FA電機 様2022-04-04
用途:
基板部品交換
対象商品:
02210521

安定の白光のハンダこてです。
ホームセンターよりだいぶ値段が安かったのも魅力でした。

2022-02-10
用途:
電気製品および工作作業のハンダ付
対象商品:
02210521

熱源が素早く上がりスムースに作業にかかれ、作業効率が良い

2021-11-12
用途:
はんだ付け作業
対象商品:
02210521

最近こちらの方が人気ということで購入。温まるのも早く使いやすい。

2021-05-24
用途:
はんだ作業に
対象商品:
02210521

高校の頃から使っていた20wのはんだごてを約20年ぶりに更新しました。
スピードヒートスイッチが非常に便利です。

2021-05-16
用途:
電子工作に
対象商品:
02210521

今まで20Wの安いコテを使用していました。温度が安定するまでの数分待つのが結構ストレスでした。このはんだゴテはボタンを10秒程度押せばはんだが溶ける温度に達するので、めちゃくちゃ便利です。もっと早く知っておけばよかったです。
ただし、ボタンが簡単に押せてしまうので、ボタンの周りにガードがあれば更に良いです。

2020-01-27
用途:
ハンダ作業に
対象商品:
02210521

初心者なのでケチらず温度調節機能がついているものを買えばよかったかなぁと思わなくもない。少しずつ練習していこうと思う。

1人が参考にしています
2019-07-25
用途:
はんだ付け
対象商品:
02210521

速いし 温度が調整できて万能 これ以外は使う気にならない

2019-06-30
用途:
はんだ付け作業
対象商品:
02210521

とても使いやすいです
一言はんだごてを買いたいと相談された時は、問答無用でこれをお勧めできます

2019-09-02
用途:
大きめの端子に半田付けする際重宝します。
対象商品:
02210521

5秒、10秒とボタンを押すだけで加熱温度が、UPして使いやすいです。

2019-02-20
用途:
機械修理 他
対象商品:
02210521

急速加熱ができるので便利
交換部品なども買えるようにしてほしいです。
(A1360 ヒーター 100V-20W/130W )

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-02-09
用途:
一般的に自動車用配線。
対象商品:
02210521

圧着コネクタ作成後、念のために半田付け致しております急速加熱で場合により130Wへ切替て
迅速に半田付けしてます。PC基盤に使用致しませんのでこて先を980-T-BCに変更して使用してます。

株式会社須藤オルガン工房 様2018-02-20
用途:
半田付け
対象商品:
02210521

黄色いPowerUpボタンのおかげで
プリント基板への半田付けだけでなく、多少熱容量が大きめの物を半田付けする時にも余裕。
黄色いボタンを誤って押さないように周囲にガードがあるとより良い。

ドミナント 様2018-01-21
用途:
プリント基板のはんだ付け作業
対象商品:
02210521

20Wの小出力は初めてで多少不安でしたがプリント基板作業では問題ありませんでした。また電源ONして数十秒で使えるのも嬉しいです。

ドミナント 様2018-01-20
用途:
プリント基板作業など
対象商品:
02210521

鉛フリー半田は使った事が有りませんが従来の共晶半田でプリント基板作業なら申し分無いと思います。また立ち上がりが早いのも嬉しいです。

2017-12-02
用途:
素晴らしく良い!
対象商品:
02210521

ずっとgootの30wのものを何年も問題なく使ってきたのですが、アルミ基板のはんだ付けは30wでは無理で、この商品を購入。
いやー、もっと早くこれを使っていればよかった。素晴らしい!

松本コンサルティング 様2017-11-13
用途:
孫の工作
対象商品:
02210521

かたちが小さくコンパクトなので大変満足しています。

1人が参考にしています
2017-02-12
用途:
ハンダ付け及び基盤からの部品はずし
対象商品:
02210521

熱量の調整が即座にできるのは非常に便利です。放熱面の大きいもの、太いケーブルなど今までは溶着できなかったものが可能になりました。また、付属の耐熱キャップはすぐに安全にしまうことができてとても便利です。長く愛用することとなりそうです。

1人が参考にしています
2016-12-27
用途:
電装部品のはんだ付け修理、配線の接続などに使用。
対象商品:
02210521

使用する(出来る)までの温度上昇時間が短く、熱量も十分で作業がしやすく、使い易い。