一液縮合型RTVゴムKE-45のレビュー

平均満足度 4.50 (151件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業
信越化学工業
999 / 税込 1,099
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
151件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ミヤオク 様2018-06-26
用途:
充填など
対象商品:
48901176

垂れてこないタイプです。
価格が安いのでありがたいです。

2017-10-29
用途:
配管のシール
対象商品:
02335051

空気配管のシールに使用しています.弾性もあり,当方の使用に際して支障はありません.

2017-10-27
用途:
電気機器メンテナンス
対象商品:
02335051

ホームセンターには置いて無い品です、使い易さ仕上がりは文句なしの品ですお勧めです

2017-10-03
用途:
日常作業全般
対象商品:
02335051

手持ちのチューブ入りシリコンが切れたので、メーカーの信頼度と価格の安さでこちらを選択しました。場面状況に応じてワコーズ_ガスケットメイク GM-T と使い分けています。

三重クリーン 様2017-09-21
用途:
水道配管工事の補修
対象商品:
02335051

キャップ式なので、乾燥もしないし、コンパクトで収納にも邪魔にならず助かります。

2017-09-11
用途:
絶縁のため
対象商品:
06747571

絶縁テープが使えないような場所をコーティングするのに便利。どぶづけでなくても、パテ埋めのようにも使えます。

ヒーリング小栗 様2018-06-26
用途:
バイクのエンジンガード接着(カーボン)
対象商品:
02335051

ネットで見て、このメーカーの商品が良いと言うことで、購入しました。
とても使いよく、満足です。

2017-11-08
用途:
電子機器組み立て
対象商品:
02335051

硬化速度が思っていたよりおそいのでもっと早いとよい。

2人が参考にしています
2017-08-20
用途:
レザークラフトで使用する帆布の裁断面のホツレドメとして
対象商品:
09184357

信越化学(メール問い合わせ)よりこの商品が接着面の汎用性が高く、経年劣化も少ないと言われ、安心して使えました。

3人が参考にしています
2017-07-14
用途:
整備
対象商品:
02335051

定番中の定番商品。メーカー指定ケミカルにもなる商品。全く問題なし。昔からの愛用商品。

2017-04-21
用途:
家庭での諸トラブル時
対象商品:
02335067

モレ防止。防水、接着等、適用範囲が広く20年以上使用しています。

1人が参考にしています
2017-06-04
用途:
カーステ加工用
対象商品:
02335051

世界の信越化学なので安心して使用できます。30gの製品もあるとうれしいです。

有限会社望月自動車工業 様2017-04-11
用途:
自動車整備
対象商品:
02335051

排気系の液体パッキンに使用。ゴーグルベルトの滑り止めにも使っています。

ジャパンフューチャーエナジー株式会社 様2017-04-07
用途:
接続端子コネクターの防水充填として重宝しています。
対象商品:
09184357

乾きが速く、失敗がなく仕上がりがきれいにできます。

2017-02-22
用途:
幌修理メイン
対象商品:
06747571

知人に進められ購入
ホームセンターてま購入できる物より遥かに良さそう
いろいろ使わせてもらいます

2016-12-30
用途:
機械のカバーのシールとして、また機械のメンテナンス時色々な所で使用します。
対象商品:
02335051

以前は使用期限が書いてあったのですが、在庫管理や使用時に便利なので、また良く分かるように表記してもらいたいです。
使用に関してはいつも問題なく使用してます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2017-03-25
用途:
エンジン組み立て
対象商品:
06747571

この価格でこの液体ガスケットを超える物は、今の所ありません。どんどん売れてます。

2016-10-01
用途:
防水したい箇所へ塗布
対象商品:
02335051

完全硬化まで時間はかかりますが、硬化後は適度な弾力があるので、動く箇所などの防水にとても重宝しています。

1人が参考にしています
2017-03-03
用途:
金属部分のプロテクター用のプラスティックの固定
対象商品:
02335051

耐油性にも優れているので、ガソリン等が付着する部分のパーツ固定に使用しています。また、振動吸収もするので接着剤として重宝しています。完全に固定しない場合の接着剤替わりです。その他の利用法として、液漏れ部分の補修用にも使用したりしております。

2016-11-20
用途:
家庭において諸材料の接合、電気絶縁材などなどこれ程便利なものはない。
対象商品:
02335067

冷蔵庫内で各色(クリヤー、ブラック、ホワイト)保存管理しながら家庭内の備品や趣味の山、海、キャンプ、家庭園芸‥などの修理や保全に大活躍をしています。