一液縮合型RTVゴムKE-45のレビュー
- 用途:
- コーキング
少量のコーキングに使用。コーキングは封を切ると長持ちしないので少量では不経済。これはその点は良いが、コーキングに較べて高価なので微妙かな?
- 用途:
- 除雪機のメンテナンス
- 対象商品:
- 06747571
ワイヤーを通すジャバラのゴムに亀裂が入り亀裂を塞ぐために使用。弾力性はあまり無い感じがしたので工夫が必要。冬は2ヶ月以上氷点下で使う事もあるため、耐久性が心配です。
- 用途:
- オートバイ、の整備に使用しています。
- 対象商品:
- 02335051
配線部分で、裸線が見える場所やLEDの固定で防水の必要な箇所に使用しています。
- 用途:
- バイクのマフラー取り付け用に
- 対象商品:
- 48901176
期待はずれと言うか、消費期限が短い製品が送られて来て…不愉快!
問い合わせもしたが面倒なので放置
違う製品を購入した。
- 用途:
- モーター/基板などの部品固定および絶縁など
- 対象商品:
- 02335067
商品には十分満足しているが100gというのは現状の消費/頻度からすると多すぎ、チューブの中で硬化させてしまうことも、、30/50gなど少量の製品を希望する。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- バイクのマフラー
- 対象商品:
- 06747571
バイクのマフラーの接合部に使用。ユーゾーチャンバーの指定グレードだったので、モノタロウで購入し、使用しました。使用後、これまでに3回程度しか乗っていませんが、特に問題ありません。
- 用途:
- slot car のスポンジタイヤに使用
- 対象商品:
- 06747571
slot car のスポンジタイヤが経年劣化してグリップしなくなったため、グリップアップさせるために 試験的に使用する。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 02335051
いつも頼んでいる物なんですが、A4の箱にコピー用紙2袋と一緒に入れられて潰れていました。使用はできますが今回は残念です。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 自家用車のエンジンのヘッドカバーのシール材として使用
- 対象商品:
- 06747571
5年以上前に使用した製品のレビューです。
自家用車のヘッドカバーからオイル漏れが発生したので、ヘッドカバーパッキンを交換する際この商品を2013年10月13日に購入し使用しました。当然、オイル漏れは止まりその後も問題なく使用できました。
また、単車のガソリンタンクから満タン時にガソリンが漏れてきたのでゴムパッキンに、この製品を塗ったところガソリン漏れも止まりました。給油の度に開閉を繰り返しているが既に使用して4年以上経過しているが漏れもなく使用できています。耐ガソリン性もあり、大変重宝する製品です。
お勧めします。
- 用途:
- ベランダ手摺りゴム補修
- 対象商品:
- 06747571
製品自体に特に不満はありません。劣化したゴムの補修に役立ちました。ただ、使用中、チューブ下部が切れ、内容物が出てくるようになってしまいました。その点は残念です。
- 用途:
- 鉄部の腐食穴あき部の補修に使用。
- 対象商品:
- 09184366
シールプライマーを併用すると密着性が良く、簡単に補修ができます。硬化時間に注意し使用する事をお勧めします。
硬化すると普通のゴムの状態となります。
- 用途:
- オートバイ整備
- 対象商品:
- 06747571
配線の穴等の防水で使用していますが、黒なので、目立たなくてよいです。また、購入します。