一液縮合型RTVゴムKE-45のレビュー
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
TAI-AN 様2010-10-14
- 用途:
- 環境試験器の熱衝撃装置で蒸気や温度漏れの防止に使用。
- 対象商品:
- 02335051
温度範囲等の条件をクリアしていれば、問題なく満足できるコーキング材(シーラント)です。
2人が参考にしています
2009-08-18
- 用途:
- 電子機器の基盤実装部品のハンダ箇所の固定に使いました。
- 対象商品:
- 06747571
用途は様々だと思うのですが、電子部品など細かい使用での取り扱いは少々コツがいるかもしれません。最初はちょっと試したほうが良いようです。(大きな箇所への作業であれば何も問題ありません)
乾燥するまで少々時間がかかりますが、しっかり固定されますし、
電子部品等、ある程度熱を持つものでもまったく問題ないようです。
しかも強引に剥がそうと思えば意外ときれいに剥がせたりもします。
非常に良い品で文句無し!です。
2013-04-17
- 用途:
- 電装品コネクタ部のゴムパッキン部の防水シールとして
- 対象商品:
- 02335067
1.今迄は、同メーカーのKE-347Wを使用していましたが、この商品も当社の使用目的に合致する事がわかり、価格面でもかなりお安くなるので採用しました。
MOTサービス合同会社 様2013-05-28
- 用途:
- 電気部品のコーキング処理
- 対象商品:
- 02335067
今までも使用していましたが、容器をナイロン製に変えた方が良い。破れてしまうため。
1人が参考にしています
BOMP 様2011-06-26
- 用途:
- 配線通し後のシールド グロメットとの併用
- 対象商品:
- 06747571
適切な量で使い切れる。
施工しやすい。
容器をハミガキ粉のチューブのような物にして欲しい。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
メーカーとしましては容器の変更は検討されておりません。大変申し訳ありません。