シリコーンオイルKF96のレビュー

平均満足度 4.77 (136件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンオイルKF96 信越化学工業
信越化学工業
3,398 / 税込 3,738
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。 【用途】離型・潤滑・消泡など。
136件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オートショップ岡元 様2020-06-12
用途:
バイクのプラ磨き
対象商品:
02335094

黒いところが 白く ボケているのが
黒くツヤがでてきれいになります

2020-02-04
用途:
室内家具艶出し等
対象商品:
02335094

大変満足してます。経年劣化した家具の艶出しや車の洗車時に使用してますが驚くほどピッカピカになります。長年のヤニ汚れや埃汚れなど楽に除去出来ましたkf96で鏡を拭くのが趣味になってますおすすめですね。

株式会社村内外車センター 様2020-05-07
用途:
車両樹脂パーツの仕上げ用
対象商品:
02335094

使い勝手がよく、きれいに仕上がります。
塗りすぎ注意と言う程度で不満無し!

NTT-ファシリティーズ関西滋賀支店 様2020-05-02
用途:
バイクメンテ
対象商品:
02335076

プラスチック部分に塗布しまいたら、白色がかったところが黒く艶ありになりました。ただ、その上に何かを張り付けることはできなくなりますが。

2020-01-10
用途:
バイク,自転車の整備
対象商品:
02335076

車のワックス代わり、ユーチュブでの評判が良かったので試しに購入、ボディー、ガラス、プラ部分、メッキ部分等車のワックっすと違い区分けなく塗布できるのでとても便利、作業が短時間で終わる。

2人が参考にしています
2020-10-19
用途:
玩具摺動部品に塗布
対象商品:
37152245

当日の発送だったので翌日にすぐに使用できました。
粘度も満足いくものだったので良かったです。
こういう商品は困ったときに使用することが多いので
当日発送はとても助かります!

2020-10-05
用途:
トランスのメンテナンス
対象商品:
02335094

問題なしです、これからも良い製品を提供してください、宜しくお願いします

2019-12-25
用途:
オイル交換時
対象商品:
02335076

商品価格が満足いく価格なので2回めの購入です。もう少し容量が大きい商品があっても良いかなと思います。

2020-09-12
用途:
作業時
対象商品:
02335094

リーズナブルでかなり効果があったので、満足しています。

カーブリッジ 様2020-02-07
用途:
撥水最高!高コスパです!
対象商品:
02335094

シリコンスプレーよりコストパフォーマンスが断然良いです!

2019-11-22
用途:
車の樹脂パーツに
対象商品:
02335094

白ボケした車の樹脂に使用してます。新車のようにピカピカになります。伸びが良いのでなかなかなくなりません。乾拭きは、必須です。

1人が参考にしています
小出商会 様2019-12-26
用途:
タイヤハウスと下周りに
対象商品:
37152254

冬期間のタイヤハウスと下周りに着く雪の量が減ります。

1人が参考にしています
2019-09-17
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
02335094

某動画サイトで車への施工で火がついているコチラのKF-96。特に未塗装樹脂部分の保護艶出し性能はかなりの物です。塗装面への施工は時間とコツが必要だと思われ、耐久性や仕上がりレベルがそこそこで構わない人向けかと思います。但し、物凄く少量で伸びるのでコスパは最高ですね。

ソノダ企画 様2019-09-05
用途:
車のワックスとして
対象商品:
02335076

以前300CS、今回100CS両方使用しての感想です
塗りやすさは100CSです、塗装面ガラス面は問題ないと思いますが、合成ゴム、プラスチック(黒)の持ちが300より100のほうが短いと感じます
すぐに白くなります。300番はもっと長持ちしたように思います
冬場は、300は伸びがなく、塗りにくいですが、ワックス代わりとしたら、総合的に考えて、300番のほうが良いと思います
100番がなくなりましたら、次回は350番を使用してみようと思います

10人が参考にしています
2019-08-31
用途:
潤滑剤や清掃用
対象商品:
02335094

洗面台等にこれを散布して綺麗にふき取っておけば、蛇口周りの緑色の苔みたいな物がほぽ生えなくなります、また木の板など水が掛かって腐る心配がある時は乾いているうちにこのオイルを浸み込ませて置けば水に強くなるみたいです。あくまでも個人の感想です。

2人が参考にしています
2019-08-21
用途:
愛車の塗装面他に

愛車の外側は全てこれです。
ボディー、ガラス、樹脂、タイヤどこでもです。
1缶で、1年は使えます。
コスパ最高!
効果もバッチリです。

5人が参考にしています
2019-08-13
用途:
自動車の仏壇ブラック化
対象商品:
02335094

やはり本物は質が違います!シリコンスプレーでは実現出来なかった艶が甦ってきました。
ミガキキズの目立つ黒いボディーの中古車で使用しました。
シリコン洗車を繰り返す度に、ボディーのくすみが取れ深い黒が甦って、艶&撥水は抜群です。

1人が参考にしています
合同会社Forest 様2019-06-02
用途:
愛車のメンテナンス等
対象商品:
02335094

車、バイクのメンテナンスに使用してます。
本当の用途では無いと思いますが重宝してます。
先日は、基板の洗浄にも使用しましたが、うまくいきました。

2人が参考にしています
2019-10-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
37152254

車の黒いプラスチック部分とゴム関係、原付の樹脂などに塗布。新車のようになり、ちょっと嬉しい。ドロっとしてるとこが使いづらいので-1。

2019-07-23
用途:
塗装面コーティング
対象商品:
02335094

車両塗装コーティングにと購入
ほんの数滴でよく伸びます。