シリコーンオイルKF96のレビュー

平均満足度 4.77 (136件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンオイルKF96 信越化学工業
信越化学工業
3,398 / 税込 3,738
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。 【用途】離型・潤滑・消泡など。
136件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-23
用途:
車のワックス代わり。
対象商品:
02335094

艶は確かに違いましたが、撥水性は、何回か流布しないと駄目かな!

2017-07-31
用途:
洗車後の施工
対象商品:
02335085

施工後ですが必要ない部分は、しっかり拭き取りした方が良い。別容器に移さず、使用する場合は、長めケミカルスポイトなどあった方が何かと便利だと思う
シリコーンオイルの扱いやすさは 固形タイプと液体タイプの中間ぐらい扱いやすさと思います。
人体の影響は使用後はすぐに手洗いすれば良いと思う
気になる方はゴム手袋をして行った方が良いかもしれません。
液体の粘度は家庭用サラダ油ぐらいの粘度かと思います。
シリコーンオイルの効果は まだ何とも言えません。

4人が参考にしています
垣添電設 様2017-05-06
用途:
潤滑用 ワックス用
対象商品:
02335085

メインでの使用は、車のワックス代りです。
プラスチック、ボディ、窓、タイヤと全てに使用でき、艶、撥水は抜群です。
最安値がモノタロウさんでしたので、購入させて頂きました。

1人が参考にしています
2017-05-23
用途:
カーワックス他
対象商品:
02335094

主にカーワックスとして使用しています。
ツヤ、撥水効果抜群です。
また、内装や白くなった樹脂の艶出しとしても使えてます。
これ一つでお手軽に施工できるので、コスパは良いです。

2017-08-03
用途:
車のメンテナンス全般、木部の保護等
対象商品:
02335085

ボディ、樹脂部、ゴム部の艶出し、撥水効果は抜群です。

2人が参考にしています
2017-07-17
用途:
車のボディの艶出しに使用
対象商品:
02335085

ノビも良く、固形ワックス後に使用で艶が長持ちします

1人が参考にしています
大幸 様2017-06-05
用途:
社用車に
対象商品:
02335076

ルックスを使った後にこのシリコンを塗ると更に透明感が増して、非常に撥水してくれますので、重宝してます。

2017-06-09
用途:
樹脂磨き
対象商品:
02335085

良好 伸びにくい粘度選択間違いかもしれない粘度は選べますか?

2017-05-10
用途:
バイクのワックス
対象商品:
37152263

プラスチック部に塗布すると新車の様な黒々した色になり撥水も出来る

2019-02-27
用途:
自動車塗装保護
対象商品:
02335076

冬の北海道はとにかく車が泥汚れ。洗車はしたくないし、11月から3月一杯は放置が基本。しかしいかにコーティングをしていても必ずタールピッチ鉄粉刺さりこみで春先の完全メンテは手間が掛かる。そこでこの商品を塗装表面主に泥が付きやすいウエストラインから下部分にスプレー吹付で放置。日にちが経ち泥が乾いたように見えてきたらシリコンオイルが落ちてきた証拠なので再度吹き付け。これによりタールピッチ鉄粉刺さりこみ低減、春先完全メンテ手間低減を目論む。去年秋からお試し中なので1か月後を期待。

3人が参考にしています
2016-10-11
用途:
ゴムシートのメンテナンス
対象商品:
02335085

ゴムシート(0.4mm厚NR)のメンテナンスに使っています。100%シリコンオイルで素材も侵さずよく伸びる。ツヤ保持も良い。汚れの付着も落としやすい。保管時の固着も防ぎます。スプレーと違い拡散しないので部屋の管理も楽になりました。5つ星。

2016-02-26
用途:
ラジコンカーのダンパーオイル製作
対象商品:
48901763

マニアになってくると市販されていない番手のダンパーオイルが欲しくなるがそんな時に自作、調合できるので重宝しています。
金額的にも市販ダンパーオイルに比べて自作のほうがかなりの割安になるので継続的に使っていく予定です。

1人が参考にしています
2018-08-12
用途:
作業車のメンテナンス用
対象商品:
02335094

作業車のメンテナンス用に購入しました。ドアやトランクのゴムに塗っておくと、艶が出て、ゴムが長持ちするようです。

2017-06-30
用途:
洗車時
対象商品:
02335094

素早い対応 ありがとうございました。
満足しております。

1人が参考にしています
2017-05-10
用途:
製品隔離の離型剤
対象商品:
02335085

試用し始めたばかりなので、その効果は、現在調査中です。

2017-10-07
用途:
洗車
対象商品:
02335085

信越シリコンオイルは繊維用で知っていたのですが、車には怖くて使用できませんでした。洗車に使用して感じた事は素材感、使用感は問題ないと思います。只、前準備として、シリコンが浸透しない手袋を使用する事、出ないとハンドルが滑って握れません

2013-03-04
用途:
非鉄に使用
対象商品:
02335076

非常に良いですね
使ってみたら分かると思いますよ!

1人が参考にしています
2017-11-04
用途:
空圧機器に使用
対象商品:
37152245

粘度が低く伸びが良いので、リピートしてます。空圧機器の動作も安定して故障がかなり少なくなりました。ブチルゴムなどパッキンも痛めません。

2017-09-13
用途:
クルマのコーティング剤代わりに使用
対象商品:
02335076

KF96-100CSを使用したが、車に塗ることを考えると50CSにした方が伸びがよくムラなくぬれるのではないかと感じた。車に使用する際は付ける量が少なすぎかなって感じるぐらいの量を塗ると良いと思う。初めに施工した際はつけ過ぎで一から洗車する羽目になってしまった。

3人が参考にしています
西川塗装 様2017-09-01
用途:
グラススキーの潤滑剤
対象商品:
37152245

シリコンオイルはこのメーカーのしか見当たらないので毎回使ってます