車輪(ゴム車)のレビュー
- 用途:
- 木工作業
このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています
- 用途:
- スーツケースのタイヤ交換
あまり使わなかったスーツケースのタイヤが劣化して壊れてしまいました
本体は、まったく元気なままなのでもったいなくて、探していたら、
タイヤだけ販売していて心棒をはずすのは、少し時間がかかりましたが、
はずせば簡単に取り付けられました。
- 用途:
- DIY修理
- 対象商品:
- 02538234
スーツケースのキャスターが劣化してしまったので交換しました。ゴムの質も良くて転がる時の音がかなり少なくなりました。お値段も安かったので全てのキャスターを新品に付け替えました。
- 用途:
- キャリーバッグのタイヤ交換
サイズも丁度良く、元のタイヤより高級感があり満足しています。
- 用途:
- 破損したキャスターの交換用
古いワークチェアに付いているキャスタータイヤが劣化して割れたため、車軸は再利用でタイヤのみ交換。
サイズ感はピッタリでストレスなく動かせるようになりました。
- 用途:
- キャリーバッグのキャスター交換
- 対象商品:
- 02538295
20mm幅の車輪を16mmまで削って
M6のステンキャップを軸にしてキャリーバッグのキャスターにした。
強度的にキャリーバッグのキャスターに使用できます。
- 用途:
- スーツケースのタイヤ交換用
- 対象商品:
- 02538261
国内旅行用の小いスーツケースに使用。近くのホームセンターでは、単品を売っていなかったので、こちらで購入できて良かったです。注文コード0822702のタイヤと併せて購入して比べましたが、どちらでもそんなに変わりませんでした。
- 用途:
- スーツケースのタイヤの交換
- 対象商品:
- 02538261
耐久性に問題あり、数回の使用で片減り
してしまいタイヤが変形してしまいました。ゴムが柔らか過ぎるのが原因のようです。交換直後の見た目はよかったので残念です。
- 用途:
- 旅行鞄のキャスター代替使用
- 対象商品:
- 02538261
旅行鞄のキャスター(ゴム製車輪)が摩耗し交換が必要になり部品を探していたが、巾が足りないので2個取り付ける事で妥協し発注した。着荷が早く早速取り付けたが、幸い外輪巾もピッタリで回転もスムースで影響の無い範囲で補修出来ました。やや満足としたのは幅広い部品が探し切れなかった為。
- 用途:
- キャリーリュックの車輪交換でなかなか合うサイズが無く、片輪二個の計四個購入しました。
- 対象商品:
- 02538261
まだ使用していませんが、車輪の固さ・回り等良い感じです。
ご意見ありがとうございました