ネオリバーのレビュー
- 用途:
- バイクのフレームの塗装剥がし
- 対象商品:
- 09489715
ジェル状なので、ハケで塗ります。
2、3分で塗膜がめくれあがってきます。
平坦部はヘラで掻き落としますが、
入り組んだ所はマイナスの精密ドライバーで描き出します。
剥離直後に作業して手に付くと、剥離剤に含まれる皮膚を刺激する成分のせいでめちゃくちゃ痛いです。
半日ほどして乾いてから作業すると大丈夫です。
ただし、固まっているので、かなり力を入れて剥ぎ取る感じになります。
- 用途:
- 塗装の剥ぎ取り
- 対象商品:
- 09489715
ウレタン塗装の剥ぎ取りに使いました。塗って間もなくシワシワになり、ヘラで簡単にそぎ落とすことができました。2層塗っていましたので、時間が掛かりましたがサンダーで剥ぎ取ることを思えば雲泥の差です。薬品は強烈です。薄いゴム手袋を履いても上に薬品がつけば、ピリピリしみて皮膚がやけどのようになります。マスクをして、しっかりしたゴム手袋をつけて作業した方が良いです。
FRPには、使用できないと製造会社の問い合わせで分かりました。
- 用途:
- たいていの自動車車体・部品にも使えます。
- 対象商品:
- 09489715
たいていの自動車車体・部品にも使えます。強力なので防護服・手袋は必須です。ちょとでも皮膚につくと激痛になります。
- 用途:
- 古くなった製品の塗装剥離
剥離力は最高のレベル。自動車のウレタンまで剥離可能。市販でこれ以上は無理だろう。他にも同等品はいくつかあるが、これが一番コスパよい。
- 用途:
- 塗装の剥離
- 対象商品:
- 09489715
ラッカーはもちろん、2液ウレタンも簡単に剥離できた。効果が強い分、皮膚についた際の刺激なども大変強いので、手袋、保護メガネなど安全対策は万全に。
- 用途:
- カーボン落とし
- 対象商品:
- 09489733
ミニバイクのエンジンオーバーホール時のヘッド、ピストンのカーボン落としに使用しました。
スプレーで使いやすく、キレイに落ちました。
- 用途:
- ボンドの除去
- 対象商品:
- 09489733
弾性接着剤を使用している作業でタイルに付着した時に仕様、簡単に除去できるので大満足です
- 用途:
- エアタンクの塗装を落とすのに使用
- 対象商品:
- 09489733
スプレーなので簡単に広範囲に塗布でき、剥離作業が捗りました。
剥離効果も抜群で簡単に作業できました。
- 用途:
- 飯盒の塗装(OD色) 除去に使いました。
- 対象商品:
- 09489715
今までホームセンターの安価な小出し瓶のモノで良い結果を得られなかったのですが、こちらの御品で とても間単に塗装が綺麗さっぱり剥がすことが出来、感謝しています。
- 用途:
- スプレーガンに固着した2液塗料の剥離。
- 対象商品:
- 09489733
何年も前から固着したウレタン塗料のメンテとして使用しました。
ガンクリーナーに比べて粘り気があるのでシンナーを少し混ぜて使用しましたが、しっかり固着した塗料が取れました。
ガンの中も綺麗になり特にノズルの中の塗料が取れ霧もパターンも元に戻りました。ガンは分解してメンテすると調子が戻ります。分解しないと
中で塗料カスが発生するので、返って調子が悪くなります。
- 用途:
- いろんなものを使いましたが強力な部類です
- 対象商品:
- 09489715
当然ですがホームセンターに売ってるようなものとは比べ物にならないほど効きます。よく代用されるガスケットリムーバーと同じぐらい効きます。ウレタン2液の塗装も問題なく剥離できます。
- 用途:
- スプレー缶タイプを購入。
- 対象商品:
- 09489733
今回、利便性を考えて、スプレー缶タイプを購入。スプレーの霧も細かくなく吸い込む危険性も低く、大容量タイプの缶と中身は変わらないみたいなので、次回からはスプレー缶タイプにします。
- 用途:
- 塗装の剥離作業
- 対象商品:
- 09489733
バイク部品の塗装剥離に使用しましたが、とても綺麗に剥離できました。
塗装の剥離以外にもガスケットのリムーバーとしても活用できて大変重宝しており、良い商品と思います。
- 用途:
- バイク部品の塗装剥離
- 対象商品:
- 09489715
塗装部分に刷毛でしっかりと塗布すればブクブクと塗膜を浮き上がらせてくれました。
ケチって薄く塗ると当然のごとくすぐには塗膜が浮き上がりません。
他の400mlで1000円程度のものと比べ圧倒的に剥離ができ、量も多いので良かったです。
キャップ部に垂れ防止のベロがついているとなお良いと思います。
- 用途:
- ty80 タンク塗装剥離
- 対象商品:
- 09489733
初めての剥離作業なので、手軽そうなスプレータイプでやって見たところ、何故もっと早く使わなかったのかと思うほどでした。それともう一つ、剥離も早いがサビも思った以上に早いので注意がひつようです。