カップブラシ ステンレスのレビュー

平均満足度 2.80 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カップブラシ ステンレス モノタロウ
モノタロウ
899 / 税込 989
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-03
用途:
鉄骨階段の塗装はがし

ステンレスワイヤーの抜けが多く体に飛んで来るので危険を感じました。
ワイヤーをもう少し太くすると改善出来るかもしれませんが、価格が安いので致し方ないのかと思います。

2025-07-24
用途:
コンクリート際の除草

ディスクグラインダに付けてコンクリートの狭隘部の除草に使いました。
手持ちの道具だと手間と時間がかかりますが、電気でやるので一発で除草ができます。
耐久性もあるようで、特に不調になることはありませんでした。

有限会社岩渕製作所 様2025-05-15
用途:
バリ取り

ドリル加工の裏側で面取り工具が使えない箇所のバリ取りに使っている。スチールタイプより綺麗にバリ取り出来る気がする

2023-08-05
用途:
ステンレス溶接スラグ・スケール除去
対象商品:
06790585

ステンレス製架台を溶接棒で溶接した際のスラグとスケールの除去で使用しました。安いので耐久性が心配でしたが、とりあえずDIYで30分ほど使用する分には問題ないです。やっぱり手でやるよりもグラインダーのカップブラシで一気にやるのが楽でよいです。以前鉄のカップブラシを使って後日錆びだらけになったのもいい思い出です。

2022-03-25
用途:
サビ落としに
対象商品:
06790585

サンダーに取り付けて鉄系のサビの荒落としに使用しました、ブラシはステンなので結構使い良いです、後は使い様にもよりますがどの位長持ちするかです。

2022-03-16
用途:
ステンの鋼材を溶接した箇所の研磨
対象商品:
06790585

低価格でステン用のカップブラシを購入できて嬉しいです。
次回も購入予定です。

永大産業株式会社 様2021-08-22
用途:
サビ落とし
対象商品:
18819998

セール日を利用して割安で購入できました。有名メーカー品と遜色なく使用できています。

杉本自動車整備工場 様2021-02-27
用途:
道具類の手入れでの錆の研磨
対象商品:
06790585

今回はハンドウインチのレバ-部の錆研磨に使用綺麗に仕上がりました。

オートショップ岡元 様2020-04-13
用途:
バイクのホイ-ル磨きやマフラ-をみがき塗装います
対象商品:
06790585

値段の割にすごくいいです やわらかいからすごくいいです

2019-07-09
用途:
酷いサビに効果大、ガリガリ研磨できます。
対象商品:
06790585

ステンタイプは相当高くて買うつもりはありませんでしたがさすがプライベートブランド品
は品質と価格のバランスが良いです。

2025-03-13
用途:
ボートのさび落とし

最低です。ゴミ同然。
あっという間にステンの毛が抜けてしまいます。
ちゃんとしたメーカー物だと毛はすり減っていきます。。

1人が参考にしています
2024-02-24
用途:
鋼材の表面研磨
対象商品:
06790585

10年以上前のモノタロウのカーボンスチール製のカップブラシが短期間で短くなったんで耐久性に期待してステンレス製品を購入してみましたが大して変わりなかったです。

有限会社 北川鉄工所 様2023-12-21
用途:
ステンのケレン等
対象商品:
06790585

線がもっと腰があった方がよい(線形の太くする)
線が折れたりして飛散するので危ない。

2023-05-20
用途:
塗装前のサビ落としに使用
対象商品:
06790585

交換を含め3個使用しました。最初に購入した物は、短時間のサビ落とし等の繰り返しで長い間使えた感じがしましたが、その後の2個はガレージのサビ落としで連続で使用していると、ワイヤーが抜け始めあっという間に使用不能になった。抜けたワイヤーが身体に刺さるなど危険も感じた。

2022-08-16
用途:
金属面研磨用
対象商品:
06790585

数メーカーの物も使用しましたが、どうしても、グラインダーに取付けるので、飛散する事が多く価格は別にしも、飛散する物としない物を判断できると良いのですが、用途にてこちらで選定判断ができるようにして頂きたい

株式会社林自工 様2021-03-31
用途:
溶接部等の塗装前の下処理
対象商品:
18819998

抜けやすく消耗も早いが安いため使用している.価格が現在の半値以下だったころに戻ることはないだろうから,その分 線抜けが減るようにしてほしい.

1人が参考にしています
有限会社山本組 様2022-08-31
用途:
塗装コンパネ
対象商品:
06790585

塗装コンパネに着いたコンクリートの掃除に使用します。寿命が短いようで、ブラシがよく抜けます。

有限会社青木鉄工 様2022-02-25
用途:
薄鉄板の錆び取り作業時
対象商品:
06790585

SUS304が勢いよく離散します。すぐにダメになってしまうので、もう少し性能を良くして欲しい。

2022-08-27
用途:
H鋼の錆取り
対象商品:
18819998

H600x200 長さ8000の材料を1本錆取りするのに1個使います。
他社のメーカーに比べて、ワイヤーがすぐなくなって長持ちしません。
結果、他社のものに戻しました。

2014-07-07
用途:
溶接のバリ取り
対象商品:
06790585

ワイヤーの散乱するのは他社メーカーと同じですが値段が安いから満足です。

1人が参考にしています